Other Parts Discussed in Thread: LMK5B33216EVM, USB2ANY
主题中讨论的其他器件:LMK5B33216EVM、
工具/软件:
我最近刚刚收到了 LMK5B33216EVM、进行了测试。 我遵循了建议的快速入门说明、其中所有跳线都采用了默认配置、并为 VIN4 提供了 12V 电压。 我在不同的测试点进行测量、并注意到它们大致处于正确的电压电平。
在 TICS Pro 中、我注意到我无法选择 USB2ANY 接口的任何部分、因为该选项灰显。
然后、我在各种其他论坛之后尝试将 USB2ANY 固件包重新安装为较旧的型号 (2.7.0.0)、希望 TICS Pro 工具 (v1.7.9) 能够成功地将 USB2ANY 固件更新为所需的 2.9.1.2。 有一次、我能够成功备份到 2.7.0.0、并且 USB2ANY 器件仅在 USB-2-Any Explorer 软件中被识别。
执行该操作后、我重新打开 TICS Pro GUI。 系统立即提示我的固件包已过期、并尝试执行更新。 此时、USB2ANY 固件更新失败。 我在两台不同的 Windows 10 离线计算机上重复了这个过程。
发生一次固件故障后、我无法再与 USB2ANY 芯片通信。 每当我按下 BSL 按钮时、都会收到 Windows 消息: “USB 设备无法识别“。 我不确定如何继续、可以使用一些进一步的调试帮助。
要进一步轻触此按钮、当我按住 BSL 按钮时、PC 的设备管理器会显示 USB 端口是未知的、因为设备描述符消息失败。 我的总电流是在 380mA 处。 当我能够连接到 USB2ANY Explorer 上的 USB2ANY 芯片时、便收到了 400mA。 自从某个固件更新失败后、我就无法重新连接到芯片。
我认为我电路板上的 USB2ANY 芯片存在问题、请尽快联系我们。 如果是这种情况、是否仍然可以通过其他方式对 LMK 器件进行编程来使用 EVM?