This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB2ANY:LMK5B33216 USB2ANY 问题

Guru**** 2582295 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK5B33216EVM, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1540061/usb2any-lmk5b33216-usb2any-issues

器件型号:USB2ANY
主题中讨论的其他器件:LMK5B33216EVM

工具/软件:

我最近刚刚收到了 LMK5B33216EVM、进行了测试。 我遵循了建议的快速入门说明、其中所有跳线都采用了默认配置、并为 VIN4 提供了 12V 电压。 我在不同的测试点进行测量、并注意到它们大致处于正确的电压电平。  

在 TICS Pro 中、我注意到我无法选择 USB2ANY 接口的任何部分、因为该选项灰显。

然后、我在各种其他论坛之后尝试将 USB2ANY 固件包重新安装为较旧的型号 (2.7.0.0)、希望 TICS Pro 工具 (v1.7.9) 能够成功地将 USB2ANY 固件更新为所需的 2.9.1.2。 有一次、我能够成功备份到 2.7.0.0、并且 USB2ANY 器件仅在 USB-2-Any Explorer 软件中被识别。  

执行该操作后、我重新打开 TICS Pro GUI。 系统立即提示我的固件包已过期、并尝试执行更新。 此时、USB2ANY 固件更新失败。 我在两台不同的 Windows 10 离线计算机上重复了这个过程。  

发生一次固件故障后、我无法再与 USB2ANY 芯片通信。 每当我按下 BSL 按钮时、都会收到 Windows 消息: “USB 设备无法识别“。 我不确定如何继续、可以使用一些进一步的调试帮助。  

要进一步轻触此按钮、当我按住 BSL 按钮时、PC 的设备管理器会显示 USB 端口是未知的、因为设备描述符消息失败。 我的总电流是在 380mA 处。 当我能够连接到 USB2ANY Explorer 上的 USB2ANY 芯片时、便收到了 400mA。 自从某个固件更新失败后、我就无法重新连接到芯片。

我认为我电路板上的 USB2ANY 芯片存在问题、请尽快联系我们。 如果是这种情况、是否仍然可以通过其他方式对 LMK 器件进行编程来使用 EVM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    这不是预期行为。 让我在内部与我的团队讨论这个问题。

    对于 EVM、您仍然可以通过移除 I2C 跳线并连接到接头引脚的顶部来对器件进行编程。 这些跳线桥接板载 USB2ANY 和 DUT 之间的连接。 如果没有 USB2ANY、则无法使用 TICS Pro 直接对 EVM 进行编程。 您需要从 TICS Pro 生成十六进制寄存器列表、然后使用该列表通过外部 I2C/SPI 控制器对器件进行编程。

    另一种方法是使用 外部 USB2ANY 对器件进行编程、这样用户就可以使用 TICS Pro 直接写入器件。 设置相同(移除跳线并将跳线连接到接头的顶部)。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jennifer、

    是否有任何其他电路板配置需要知道是否要使用连接器的 DUT 侧和外部 SPI 控制器通过 SPI 对器件进行编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    请参阅用户指南第 10 页的图 3-4。 您需要配置所示的 DIP 开关并从 JP5 断开跳线。 将 SPI 控制器连接到 JP5 接头顶部的 GND、SCK、MISO、MOSI、SCS 引脚。

    如果您还有其他问题、请告诉我。

    https://www.ti.com/lit/ug/snau263a/snau263a.pdf

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jennifer、

    给电路板上电以及通过 SPI 对 lmk 进行编程时、这是否适用? 我已经发送了 TICS GUI 生成的“启动编程序列“SPI 命令、但我只注意到时钟输出上的 ROM 时钟配置。 我是否遗漏了程序中的步骤? 我还注意到我没有在 MISO 线路上获得任何反馈、3 线和 4 线 SPI 模式之间是否有任何板载/编程配置变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    啊、我忘了再提一步了。 对于 SPI 回读、如果您使用的是 EVM、则需要配置 GPIO2 以进行 SPI 回读。

    要更新的寄存器设置:

    此致、

    Jennifer