This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9152:运算放大器替代产品

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2323

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1535393/tlv9152-op-amp-alternates

器件型号:TLV9152
主题:OPA2323 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 TI 团队
我计划重新设计 2005 年的一个项目、其中使用了以下放大器。 请分享相应的功能齐全的 TI 替代产品。  

MAX412ESA    Maxim
MAX4528ESA Maxim
TS922ID STMICRO
TS924ID STMICRO
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rama:

    请参阅交叉参考网站上的建议。  

    https://www.ti.com/cross-reference-search/?singlePart=MAX412ESA&p=1

    https://www.ti.com/cross-reference-search/?singlePart=TS922ID&p=1

    https://www.ti.com/cross-reference-search/?singlePart=TS924ID&p=1

    MAX4528ESA 是模拟开关。 请咨询模拟开关支持团队的等效建议。  

    https://www.ti.com/switches-multiplexers/analogue/overview.html

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Raymond
    交叉参考建议似乎不正确。
    例如、 TS922 和 TS924 在规格方面基本相同、仅在通道数量(双通道与四通道)方面有所不同、但交叉参考工具建议使用两个完全不同的器件。
    同样、对于 MAX412 、建议的交叉引用为 a 单路运算放大器 、这对于多通道设备来说不是有效的等效项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prasad、  

    下面是一些比较信息。 我认为交叉参考工具是对正确运算放大器的交叉参考、但错失了双通道和四通道型号。

    我通常不会在不同供应商之间进行比较。 通常、任务由我们的营销工程师完成。    

    如果您有关于 p2preplacement 的批量信息,我可以要求我们的营销工程师与您联系。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MAX412 支持±μ F(双)电源运行、而 OPA2323 不支持。

    我想分享我针对已选 TI 器件作为替代产品所做的原理图和基准测试。

    我已向您发送朋友申请 — 请接受申请并共享您的电子邮件 ID、以便我们可以通过电子邮件继续讨论。

    此致、
    Rama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rama:  

    、而 OPA2323 则不支持。

    由于 OPA2323 是 5V 运算放大器、因此可以使用 Δ 轨电压高达 5Vdc 的双电源轨、例如+/–2.75Vdc 或–0.5VDC 至 5Vdc。  

    我将关闭查询。 期待通过 E2E 私人消息平台进行通信。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Raymond  

    请接受朋友的请求或分享你的电子邮件我想.  

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rama:  

    我已经向您发送了一封私人电子邮件。 我将关闭此查询。  

    此致、

    Raymond