This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9062:TLV9062 的 CMRR 问题

Guru**** 2583785 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1542550/tlv9062-cmrr-issue-of-tlv9062

器件型号:TLV9062


工具/软件:

您好、

最近、我需要计算 Vos_CMRR。

通过查看规格可以发现、VCM 的差异会导致 CMRR 参数的差异特别大。

下图如下图所示。 我想知道此数据是否正确。

CMRR 的值差异很大、温度变化趋势也不同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    输入电压范围对 CMRR 性能有很大影响。 VCM 限制在 (V+)- 1.4V、如下图所示要好得多;它仅使用一组输入晶体管。

    包括高达 (V+)+0.1 的 VCM 不那么好、因为使用了较低范围的 PMOS 和高范围 NMOS 输入晶体管。