This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1831-Q1:放大器论坛

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV1871

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1543033/tlv1831-q1-amplifiers-forum

器件型号:TLV1831-Q1
主题:TLV1871 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

我只是想确保我正确阅读了此数据表。

我们 需要一个在 0V 和–14V(低电流,高电压)之间切换的 FET 驱动器。

TLV183x 允许 40V 电源差值 (+V 到-V)、但我 没有看到 相对于 GND 的最大/最小电源电压值。

图片和图形意味着输出上拉或下拉至电源轨(差值范围内,取决于拉电流)。

我的问题是-

对于工作电压为–14V 的高速 FET 驱动器、您还有其他建议吗?

我是否正确解读了数据表、这款 IC 是否设计为将输出拉低至–14V?

谢谢、

Bruce Chisholm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bruce、

    比较器不考虑它是在+14V 还是–14V 上运行。 只要 V+和 V-(以及输入引脚)之间的电压差(差值)小于+40V、就可以正确算出。

    它没有“接地“引脚。 它的世界位于电源引脚之间。

    输出将为 V+电平或 V-电平 — 没有中间电平。

    如果您需要输出摆幅至–14V、那么您可以在 GND 具有 V+、在–14V 时具有 V-。 但请注意、输入引脚上的电压也必须介于 V+和 V-之间(也介于 0V 和–14V 之间)。

    您的输入信号电平是多少? 之间的差异?

    我们的器件确实具有独立的输入和输出电源、适用于此类应用。

    请参阅 TLV1871/2。

    VEEI 和 VEEO 将为–14V、VCCO 将接地。 VCCI 将处于 2.7V 至 26V 之间的某个正电源电压下。 请参阅 TLV1871/2 数据表中的第 6.3.1 节了解电压限制。