This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA333:INA333

Guru**** 2796435 points

Other Parts Discussed in Thread: INA333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1542183/ina333-ina333

器件型号:INA333


工具/软件:

图 21 在 INA333 数据表中、是在 VREF 为 0V 的情况下生成的、如果我向 VREF 引脚施加 0.45V 电压源、输出电压是否会上升 0.45V? 例如、图中所示为 4.5V 的输入共模下。 21、当 VREF 为 0V 时、输出为 1V、如果在 VREF 引脚上施加 0.45V、输出是否会变为 1.45V? 再次参考图 21、如果我在 VIN+上施加 4.5V 电压、在 Vin-上施加 4.503V 电压、则将增益设置为 100、并在 VREF 引脚上施加 0.45V、输出电压将是多少? 我认为输出应该=–0.003x100+0.45=0.15。 由于差分输入电压为负、我想知道 VREF 是否可以将输出转换为正电平、以便电路能够正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuok、

    我们有一个非常有用的工具、叫做 模拟工程师计算器! 这些 Vcm 与 Vout 图有点令人困惑。 当我更改 VCM 或需要特定输出电压范围时、我始终使用它们来更好地了解其影响。 我给大家展示一下。  

    例如、图中的输入共模电压为 4.5V 21、当 VREF 为 0V 时、输出为 1V、如果我在 VREF 引脚上施加 0.45V、输出是否会变为 1.45V?

    首先是第一个条件。 Vcm = 4.5V、Vref = 0V、Vs+= 5V、Vs-= 0V、输出电压范围将是多少? 并不是很 1V、实际上最大值是 0.8V。  

    代入相同的值、但使用 Vref = 0.45V、我们现在可以看到输出电压升至 1.25V。  

    再次参考图 21、如果我在 VIN+上施加 4.5V 电 压、在 Vin-上施加 4.503V 电压、则将增益设置为 100、并在 VREF 引脚上施加 0.45V、输出电压将是多少?

    这里的巨大变化是当将增益更改为 100 时、输入电压范围现在会发生变化、这是合理的。  

    我强烈建议您下载计算器并进行检查!  

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Robert! 这正是我所期望的、但我只是想确保它按预期运行。 顺便说一下、如果我将 Vs 提高到 5.5V、我假设它将提供 1.6V + 0.45V、因此输出将是 2.05V、对吧? 我想要更大的输出幅度。 我尝试下载计算器,但我无法让它以某种方式工作,也许我会花一些时间弄清楚它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuok、

    奇怪的是计算器没有下载。  

    增大电源电压实际上可以使输出达到 2.25V。  

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、所以我的想法是正确的。 谢谢、这项技术支持真的太棒了、我在 TI 设计混合信号 IC 已经 11 年了、没有这么好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuok、

    很乐意提供帮助!  

    当我在 TI 设计混合信号 IC 已有 11 年之久时、我们并没有这种感觉。

    这个工具一直很高兴有这个工具,因为它使生活如此简单!  

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一个问题、温度对共模输入范围的影响有多大? INA333 数据表指定距离电源轨+/–0.1V、但在 25°C 条件下列出。 我想可以将温度降低到–40°C 到 125°C 以上、我的问题是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuok、

    我们不是使用 INA333 进行测试的结果。 我们的新器件将具有这些数据、但我们不是 INA333 的特点。  

    您需要这样做的具体原因是什么? 您是否希望在边界图的工作范围附近运行?  

    此致、

    Robert Clifton