This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL5580A:TL5580 (A) 采用单电源 (+5V) 配置时的输入电压绝对最大额定值

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: TL5580, TL5580A, RC4580

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1543446/tl5580a-input-voltage-absolute-maximum-ratings-for-tl5580-a-in-single-supply-5v-configuration

部件号:TL5580A
主题中讨论的其他部件:TL5580、、 RC4580

工具/软件:

您好、

我们计划将 TL5580 (A) 用作具有单电源 (+5V) 的电流检测放大器。
根据数据表、最大额定输入电压指定为±15V。

在我们的电流电路中、检测到电流时、施加到+和−Ω 输入端子的电压(相对于 GND)不超过 3.3V、因此我们认为在这种情况下不会出现问题。
但是、当未检测到电流时、可以向+输入端子施加高达 24V 的电压。

我们知道、无论电源电压如何、这个±15V 额定值都是绝对最大额定值、超过该值可能会导致器件损坏或降级。
这种理解是否正确?

或者、是否可以对额定值进行解读、以便在单电源配置中可以不出现问题地施加高达 30V 的电压?

谢谢、

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:  

    或者、是否可以解释等级、以便在单电源配置中可以不出问题地最多应用 30V 电压?

    是的、ABS。 最大 该器件的额定值为 36Vdc。 如果运算放大器配置为单电源、则输入引脚的过压可以承受高达 36V 的电压、而不会出现电气性能下降。 并且请限制运算放大器的输入电流、尽管该特定运算放大器的额定值远高于典型运算放大器。   

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    在绝对最大额定值中、电源电压指定为±18V、而允许的输入电压范围为±15V — 大约低 3V。
    同样、在电气特性(工作条件)中、当电源电压为±15V 时、共模输入电压范围 (Vicm) 指定为±12V、再次比电源轨低约 3V。

    假设采用单电源配置、其中 Vcc−为 0V、并相应地移动工作点:

    • 在绝对最大条件 (Vcc+= 36V) 下、允许的输入范围约为 3V 至+33V

    • 在正常工作条件 (Vcc+= 30V) 下、输入范围 (Vicm) 约为 3V 至+27V

    这种理解是否正确?

    此外、如果输入信号降至+3V 以下、这是否意味着超出共模范围、并且在低电源轨附近可能会发生相位反转(即行为不正确)?

    谢谢、

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:  

    ABOs。 最大 额定值是指运算放大器能够承受最大 IC 内部晶体管级别没有内部击穿或性能下降的电压额定值。 根据数据表中的表格、表明 36V 是绝对值。 最大 额定电压以下。 即使在 30Vdc、36V 绝对电压下施加 Vcc。 最大 额定值与施加的电压无关。  

    如果输入信号降至+3V 以下、这是否意味着超出了共模范围并且相位反转

    对于 TL5580A 运算放大器、双电源的最小电源电压为+/–2VDC、如果使用单电源轨、则为 4VDC。 这是保证器件正常运行的最小功率。  

    根据+/–15VDC 双电源轨、输入 Vcm 模式范围或运算放大器的输入线性工作范围在整个温度范围内为–12V 至 12V。 这是运算放大器根据电源轨条件的线性工作范围。  

    对于单电源轨或其他电源轨配置、假设 Vcc = 30 和 GND、中间电源轨为 15VDC、则输入 VCM 范围应为+/–12V、以中间电源轨 (15V) 为中心、或者 3V 至 27V 是运算放大器的线性工作范围。 如果输入信号低于 3V、它将超出输入共模范围。  

    我认为数据表中没有“无相位反转“保证;因此、我假定 TL5580A 在输入 Vcm 超出输入 Vcm 范围时会出现相位反转行为。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    [引用 userid=“423757" url="“ url="~“~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1543446/tl5580a-input-voltage-absolute-maximum-ratings-for-tl5580-a-in-single-supply-5v-configuration/5939647 ]对于单电源轨或其他电源轨配置、假设 Vcc = 30 和 GND、中间电源轨为 15Vdc、则输入 vcm 范围应为以中间电源轨 (15V) 为中心的+/–12V、或者 3V 至 27V 可能是运算放大器的线性工作范围。 如果输入信号低于 3V、它将超出输入共模范围。  [/报价]

    如果共模输入电压始终需要中心电压有±3V 的裕度、那么±2V 的建议电源电压一开始是否无效?
    (在这种情况下,需要至少±3V 或总电源电压 6V。)

    我们计划在我们的应用中使用+5V 的单电源。
    在该配置中、我们应该考虑什么是有效的共模输入电压范围?

    此外、您能否提供 TL5580A 的 SPICE 数据?

    谢谢、

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:  

    在此配置中、我们应该考虑什么是有效的共模输入电压范围?

    我们有多种不同类型的运算放大器、TL5580A 属于被视为传统产品、我无法找到 Spice 模型。  

    如果您能满足设计和成本要求、可以找到等效运算放大器。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Raymond:

    [报价 userid=“465179" url="“ url="~“~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1543446/tl5580a-input-voltage-absolute-maximum-ratings-for-tl5580-a-in-single-supply-5v-configuration/5941428

    如果共模输入电压始终需要中心电压有±3V 的裕度、那么±2V 的建议电源电压一开始是否无效?
    (在这种情况下,需要至少±3V 或总电源电压 6V。)

    我们计划在我们的应用中使用+5V 的单电源。
    在该配置中、我们应该考虑什么是有效的共模输入电压范围?

    [/报价]

    您对上述内容有何看法?

    我知道没有可用的仿真模型。 此外、是否有任何具有相似器件型号的仿真模型可供我参考?

    谢谢、

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    与 TL5580A 类似的是 RC4580、但短路电流限制为 50mA。  这里进行了一些比较。  

    在此配置中、我们应该考虑什么是有效的共模输入电压范围?

    如果 RC4580 由 5Vdc 供电、则输入 Vcm 受到限制。 您的应用是什么? 在 Tina 仿真器中、有一些旧的运算放大器库、请参见下图。 RC4580 Spice 模型可在列表中找到。 请记住,这是一个古老的原始模型,它没有更新多年。  

    RC4580 运算放大器的 5Vdc Vcc 真的很低、尽管 VCM 应高达 3Vdc、但使用范围非常窄。 因此、我建议改用+/–5V 直流。 该仿真似乎能够在 2.7V 的偏置电压下进行仿真、但我不能说这是实际运算放大器的线性行为(可能在室温下)。  

    e2e.ti.com/.../RC4558-E2E-07242025.TSC

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    我们考虑在采用+5V 电源的单电源配置中使用 TL5580A。
    在这种情况下、有效共模输入电压范围 (Vicm) 的合理估算值是多少?

    我们知道 Vicm 范围的宽度与电源电压成比例缩小、必须根据使用的特定电源电压重新评估安全 Vicm 范围。

    谢谢、

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:  

    在本例中、有效共模输入电压范围 (Vicm) 的合理估算值是多少?

    数据表显示、在室温下、VCM 接近相对于电源轨的+/–1.5V -> 1.5V < VCM < 3.5V (25°C)

    2V < VCM < 3V 可能在整个温度范围内。  

    仿真结果显示了 VCM 中的这种行为。

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond