Other Parts Discussed in Thread: OPA857, LMH13000, THS6222
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:THS6222RHFEVM主题中讨论的其他器件:OPA857、 LMH13000、 THS6222
工具/软件:
尊敬的 Texas Instruments 团队:
我希望您做得好。
我们正在开发 LiFi 通信系统、目前将 OPA857 用作接收器中的跨阻放大器、与 SFH2400Z 光电二极管配合使用。 接收器侧能够在高达 10Mbps 的数据速率下可靠工作、我们目标是在下一个阶段将其扩展到 100Mbps。
在发送器侧、我们使用 FPGA 来生成 OOK 调制数字信号。 最初、我们通过 Bias-T 电路连接该信号来驱动 IR LED。 不过、我们可以观察到接收器侧的信号下降和失真、这表明 LED 并非以高速方式以最佳方式驱动。
我们现在正在寻找合适的**高速 LED 驱动器或放大器 IC *:
-接受单端逻辑电平信号(最好是来自 FPGA 的 3.3V CMOS )
-可支持至少 100MHz 的频率
-针对 IR LED 驱动和 OOK 调制进行了优化
-使用基于 OPA857 的接收器在 LiFi 系统中运行良好
我们感谢您提出以下建议:
1.适合此应用的 TI IC
2.此类 LED 驱动器的参考设计或评估板
3.关于匹配阻抗和最小信号失真的设计指导
感谢您的支持、我们期待在我们的高速光学通信系统中集成 TI 解决方案。
此致、
Chirag Chauhan
高级硬件工程师