This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS6222RHFEVM:针对 LiFi 系统(OPA857 接收器)的高速 LED 驱动器建议申请

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA857, LMH13000, THS6222

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1545526/ths6222rhfevm-request-for-high-speed-led-driver-recommendation-for-lifi-system-opa857-receiver

器件型号:THS6222RHFEVM
主题中讨论的其他器件:OPA857LMH13000THS6222

工具/软件:

尊敬的 Texas Instruments 团队:


我希望您做得好。

我们正在开发 LiFi 通信系统、目前将 OPA857 用作接收器中的跨阻放大器、与 SFH2400Z 光电二极管配合使用。 接收器侧能够在高达 10Mbps 的数据速率下可靠工作、我们目标是在下一个阶段将其扩展到 100Mbps。

在发送器侧、我们使用 FPGA 来生成 OOK 调制数字信号。 最初、我们通过 Bias-T 电路连接该信号来驱动 IR LED。 不过、我们可以观察到接收器侧的信号下降和失真、这表明 LED 并非以高速方式以最佳方式驱动。

我们现在正在寻找合适的**高速 LED 驱动器或放大器 IC *:
-接受单端逻辑电平信号(最好是来自 FPGA 的 3.3V CMOS )
-可支持至少 100MHz 的频率
-针对 IR LED 驱动和 OOK 调制进行了优化
-使用基于 OPA857 的接收器在 LiFi 系统中运行良好

我们感谢您提出以下建议:
1.适合此应用的 TI IC
2.此类 LED 驱动器的参考设计或评估板
3.关于匹配阻抗和最小信号失真的设计指导

感谢您的支持、我们期待在我们的高速光学通信系统中集成 TI 解决方案。

此致、  
Chirag Chauhan  
高级硬件工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的 lmh13000 非常适合这种应用。  
    发送 电子邮件到 shree@ti.com 我们可以有一个快速的电话来讨论规范,我们应该能够帮助您根据您的应用设计 lmh13000 .  
    https://youtu.be/AZvMeSW577U?feature=shared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chirag、

    有关 LMH13000 激光驱动器、请与 Shree 联系。  我们的团队熟悉 LiFi、包括我编写的关于以下主题的快速应用手册: LiFi:适用于无线光通信的 TI 高速产品

    LiFi 文档是在我们开发 LMH13000 之前编写的、该器件在您的项目中应考虑使用的重量等于或大于 THS6222。

    对于其他讨论或并行讨论、您也可以在此处回复此主题。

    此致、

    Alec