This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA128:TIDU990 直流抑制积分器与 HPF 的关系

Guru**** 2893030 points

Other Parts Discussed in Thread: INA128, OPA189, INA849

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1542960/ina128-tidu990-dc-rejection-integrator-vs-hpf

器件型号:INA128
主题中讨论的其他器件: OPA189INA849

工具/软件:

大家好、我对 TIDU990 文章中介绍的电路有疑问。 这是有问题的电路:

该电路被认为是在仪表放大器的两个输入端放置 RC 高通滤波器的出色替代方案、并讨论了其优势。 我的问题是:与其将积分器馈送到输入放大器的 REF 引脚、相比之下、在输入放大器之后具有与积分器具有相同 RC 值的有源 HPF、需要做些什么权衡。 为清楚起见、以下是电路:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:  

    欢迎来到 E2E!  

    让我对其进行仿真、看看是否能够更好地了解这两种实现方案之间的权衡。

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    您为 INA128 设置了什么 RG? 您要在增益为 1 的情况下使用它吗?  

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我的情况下、增益将为 50

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:  

    您的输入信号是否与参考设计相同? 增益为 50 时、将达到 INA128 的输出摆幅限制。  

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、很棒的景点 我的输入信号的振幅将为+/–200mV 或更小。 在我的应用中、我可能会在适用的情况下使用 INA849 和 OPA189、因此我更关心的是一般行为。  

    也很抱歉回复速度缓慢。 我一直在外面,背部受伤。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:  

    感谢您的澄清。 一般而言、您建议的电路应该可行、但限制是 INA849 的 Vcm 与 Vout 行为。 由于您不会使用积分器电路更改 Vref、因此需要在设置的条件下确保电路以线性方式运行。  

    模拟工程师计算器 会显示此行为、并允许您输入应用条件以验证输入/输出限制。  

    为了澄清、 输入端的 Vdiff 是否为+/–200mV? 是否有输入共模电压施加到输入端?  

    谢谢!

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ashley、我应该得到这个计算器并尝试一些场景。

    对于我的应用、输入端的信号通常是在相对较大的直流失调电压上叠加的小信号、与心电图 (ECG) 信号非常相似。 我能想到的唯一共模信号是建立电源产生的 60Hz。 根据我自己的仿真、它们的性能看起来大致相同、但在我的基准测试中、积分器解决方案在稳定后短接输入时提供~200mV 的直流失调电压。  

    我最初的问题仍然存在:积分器是否给了我与 HPF 相比的任何好处、或者它们基本上是一样的? 我的直觉告诉我、直接在信号链中使用更少的元件应该有一些好处、但我在工作台上看到的直流失调电压让我不确定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:  

    从仿真中、我看不到两种实现方案之间的主要权衡。 唯一的区别是电容器与 INA 上电阻器的负载效应、但我认为它不会影响失调电压。  

    您是否还看到 HPF 解决方案上存在 200mV 的偏移?  

    我还将尝试在工作台上测试这两个解决方案。  

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看不到 HPF 解决方案的失调电压、但我还应该提一下、我的目标是实现非常低的转角频率 (~1MHz)、因此我使用的是 22uF 薄膜电容器和 7.5MOhm 薄膜电阻器。 除非这改变了你的结论(如果有的话我不会感到惊讶),我想你已经回答了我的问题。 谢谢 Ashley。