This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1922:在没有内部 REF 电压的情况下使用?

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TLV1922, LM2903B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1545544/tlv1922-using-without-internal-ref-voltage

器件型号:TLV1922
Thread 中讨论的其他器件:Tina-TILM2903B

工具/软件:

我需要一个双比较器应用与高达 50V 电源(双电源+/–25V),
但不使用在内部连接到正极的内部基准电压。 比较器 1 的输入

因此、我认为最好只使用两个 TLV1921
(数据表中提到了这些内容,也在 TINA-TI 中以 SPICE 模型的形式提供)、
但比我意识到,这部分不是在出售到现在...

我的问题是:
是否可以在不使用内部基准电压的情况下使用 TLV1922 ->例如、通过将引脚 5 REF_OUT 接地?
(也许不是一个好主意;-)

以下电路(在仿真中可以正常工作)用于监控+5/–5V 至+/–25V 的宽范围内的双电源电压、据此、正负电源轨之间的偏差不得超过 3%、否则会输出误差信号。
(无需任何额外的稳压器等...)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dirk、欢迎来到 TI e2e 论坛。

    REF 不应短接至地。 请注意、TLV1922 认为 VEE 为接地端。 所以、OUT 低电压将是 VEE、而不是 GND。  

    我将在今天晚些时候找到另一个解决方案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dirk、

    似乎需要两个 TLV1922。 而没有任何其他较低电压源时、50V 电源会限制选择。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、
    为什么 TLV1921 不在市场上(如数据表中所示)?
    您知道这是以后发布还是完全取消?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dirk:

    很抱歉,这个单曲被推迟到明年的第一季度——只是一个资源和优先事项的问题……但它是计划的。

    因此您必须使用两个 TLV192。

    由于您正在检测接地周围、因此您可以使用±5V 电源运行比较器、并使用二极管或两个二极管 (700mV 或 1.4V) 钳制输入、因为不需要绝对电压超过阈值。 那么您不需要 50V 比较器。 如果需要接地基准的逻辑电平输出、请参阅 LM319 系列。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dirk、

    这里是一个更复杂的解决方案、仅将 VCC 和 GND 用于功率(和输出范围)。

    它需要正基准电压、但该电压几乎可以是任何内容、包括 VCC、因为基准电压值大部分被忽略。

    因此可以使用成本非常低的 LM2903B。  

    e2e.ti.com/.../LM2903-3-percent-window.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢->很好的方法、
    但当负电压 VEE 固定为–15V、正电压 VCC 从 0V 斜升至 25V 时、我会看到一些不必要的影响
    (参见附件)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dirk、

    这是一个相位反转的发生、因为 VEE 的导联 VCC 很多。

    我增加了一个二极管来防止这种情况、它帮助了我们。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、好的
    现在它可以工作了、
    非常感谢Thumbsup