This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA308:PGA308EVM 软件的支持需求

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA308EVM, PGA308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1545505/pga308-the-support-need-for-pga308evm-software

部件号:PGA308


工具/软件:

您好、

我们使用 PGA308EVM 和 PGA308EVM 软件、现在、我们需要您对以下问题提供支持:

1.您能帮助分享 PGA308EVM 电路板跳转 说明吗?我们不知道跳转的所有方式。

2.您能否提供  PGA308EVM 软件的 GUI、因为我们不知道按钮的含义。

3.以下是我们的要求:

1) 我们需要压力传感器的 Vout 输出电压,以及如何设置软件;

2) 我们需要知道 向上和向下箭头的快速校准平均值;

3) 为什么这是超时?

4) 请告知以下问题的含义、以及如何解决此问题:

5) 如何选择 SBOC256—PGA308EVM 源代码?

6) 我们需要 PGA308EVM 软件的 GUI、我们可以通过该 GUI 来设置、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请检查我们的 iisue 并提供您的意见,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    感谢您使用 e2e 和您对 PGA308 的兴趣。  

    我建议使用 PGA308EVM 用户指南: PGA308EVM 用户指南(修订版 A)

    图 3-5 显示了默认跳线配置:  

    表 3-1 和表 3-2(适用于 USB DAQ)中介绍了跳线

    有关 EVM 的原理图、请参阅产品页面: PGA308EVM 评估板|德州仪器 TI.com

    对于#3 请求、我建议在自动配置中实现 JMP17 和 JMP18、并通过一次校准运行:  

    紫色:设置所需输出
    黄色:已设置输入(这可以测量或来自传感器的数据表)。  
    绿色:选择“Calibrate"-“-由于选择“Auto",“,内部、内部板仿真器将“模拟“传感器的偏移和满量程。 将来、将连接实际传感器、您必须手动增大或减小压力。 此步骤是校准例程运行的位置、并设置所有寄存器以实现所需的输出。  
    红色:在应用寄存器的情况下测得的输入和输出。  
    蓝色:将输出电压与所需电压进行比较、并进行误差计算。  

    这意味着在连接实际传感器时将压力降至最低。 如果使用仿真器、只需按“OK"。“。

    这意味着在连接真实传感器时将压力升高到最大值。 如果使用仿真器、只需按“OK"。“。

    熟悉 PGA308EVM 环境后、可以在以后使用 Fast Cal 选项卡。 它仅为上面显示的绿色和红色、最好与多个传感器配合使用。  

    为希望编辑 LabVIEW GUI 的高级用户提供了源代码。 我现在不推荐这款产品。  

    祝您一切顺利、
    Carolina  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garo:

    感谢您的 专业支持。

    现在、我们已经设置 EVM 并且 EVM 运行良好;

    输出模式有以下问题、我们需要将 Vout 设置为一种模式、但错误消息为“One Wire Time Out“、

    请确认如何跳转以及如何设置参数,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    此错误显示在我之前链接的用户指南的第 22 页:  

    请实施以下措施:  

    • 如果出现此错误、请检查两个板之间的连接器;确保两个 25 引脚 DSUB 连接器完全推在一起。
    • 此错误的另一个可能原因是 PGA308 测试板跳线设置在错误的位置。

    如果它们不起作用、请告知我、我们可以继续进行调试。  

    祝您一切顺利、
    Carolina