This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2277:针对 0V 输入的不同 VOUT 分布

Guru**** 2582395 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2277

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1545783/opa2277-different-vout-distribution-for-0v-input

器件型号:OPA2277


工具/软件:

您好团队

客户 Siemens 在 OPA2277 电路下方使用。 (RF/R839 = R1/R838 = 6.19K Ω)

他们一直在使用以下测试方式来确定其产品线中的 IC /功能是否良好:

  • 输入 0V 至 PIN5
  • 测量 Vout (TP451)
  • 它们预计 Vout 应在 1V 以内
  • 实际上、在之前发运的材料中、OPA2277 的执行方式类似、这意味着 0V VIN 的 Vout 处于 1V 以内。

但最近、对于他们的新订购材料、他们发现、在总共 69 个器件中、有:

  • 28 个显示了   0V VIN 时 1V 范围[38mV 至 1V]内的 Vout
  • 41 个显示了   0V VIN 的[1V 和 2.3V]范围内的 Vout

因此、他们想知道 OPA2277 制造是否发生了任何变化。 (似乎发生了 PCN)  

对于问题:

1) 以上测试方式是否合理? 0V 输入是否已经超出了规格。 多少输入范围? [V-+ 2 至 V+- 2]  

2) 为什么最新的 69 个显示了不同的 Vout 分布? 合适的 IC 规格。 对此有何影响?

3) 我认为这个电路需要做一些修改。 因为 FAN_POT 负载的 VOUT 将在 2V 电压下开始工作。 但目前电路似乎无法保证 2V 下的最小输出、除非它们将电路更改为跟随器。 然后、VIN 2V 可以输出 VOUT 2V、而不会违反。 这种 理解是否正确?

谢谢!

此致

多岩石

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rocky、  

    因此、他们想知道 OPA2277 制造是否发生了任何变化。 (似乎发生了 PCN) [/报价]

    是的、OPA2277 中发布了 PCN、其 GBW 参数已更改。  

    1) 如果上述测试方式有意义? 0V 输入是否已经超出了规格。 多少输入范围? [V-+ 2 至 V+- 2] [/报价]

    是的、您回答正确。 输入 VCM 范围比 Vee 或 V-高 2V、因此 0VDC 时的测试条件没有意义(超出运算放大器的线性工作范围)。  

    2) 为什么最新的 69 个显示不同的 Vout 分布? 合适的 IC 规格。 对此有何影响?
    [/quote]

    您需要在建议的输入 VCM 范围内测试运算放大器。 PCN 之后的 OPA2277 IC 具有相同的要求、但是、PCN 之后的产品与 PCN 之前的产品可能具有不同的非线性行为。 在线性工作范围内、二应该几乎相同。  

    3) 我认为此电路需要进行一些修改。 因为 FAN_POT 负载的 VOUT 将在 2V 电压下开始工作。 但目前电路似乎无法保证 2V 下的最小输出、除非它们将电路更改为跟随器。 [/报价]

    您能发送 OPA2277 映像吗、我们可以验证 PCN 之后的量产吗? 下面的仿真仍然是 PCN 之前的 OPA2277 行为、但输入必须在线性区域中运行。  

    请告诉我 OPA2277 应用的电源轨是什么以及 BW 要求(似乎较低)。 我们可能需要根据客户的要求进行一些电路修改。  

    e2e.ti.com/.../OPA277-PCN-07282025.TSC

    此致、

    Raymond

    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Raymond

    这是顶部标记。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电源为 24V 和 0V、不需要 BW。

    理想情况下、VIN MIN 将低至 0V、它来自 DAC。  

    是否可以引入任何其他更好的 P2P 解决方案? 双通道 SOIC-8。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rocky、  

    图中显示、这是 PCN 之后的 OPA2277UA 运算放大器、A 级(U 是更好的等级)。  

    PCN 之后的 GBW 比 PCN 之前的 GBW 更宽、如下所示。 数据表未更新。  

    实际上、在发运的之前材料中、OPA2277 的执行方式类似、这意味着 0V VIN 的 Vout 处于 1V 以内。
    电源电压为 24V 和 0V、不需要 BW。[/报价]

    TI 不保证非线性运行行为。 在这种情况下、Vin=0V 超出了输入 Vcm 范围、并且运算放大器以非线性模式运行。 最小输入 Vcm 比 GND 高 2V、如果输入 Vcm 不符合线性输入 Vcm 范围、则 Vout 无法保证处于 1V 以内。 最好的方法是更改运算放大器或更改输入 Vcm 范围。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond