工具/软件:
您好团队
客户 Siemens 在 OPA2277 电路下方使用。 (RF/R839 = R1/R838 = 6.19K Ω)

他们一直在使用以下测试方式来确定其产品线中的 IC /功能是否良好:
- 输入 0V 至 PIN5
- 测量 Vout (TP451)
- 它们预计 Vout 应在 1V 以内
- 实际上、在之前发运的材料中、OPA2277 的执行方式类似、这意味着 0V VIN 的 Vout 处于 1V 以内。
但最近、对于他们的新订购材料、他们发现、在总共 69 个器件中、有:
- 28 个显示了 0V VIN 时 1V 范围[38mV 至 1V]内的 Vout
- 41 个显示了 0V VIN 的[1V 和 2.3V]范围内的 Vout
因此、他们想知道 OPA2277 制造是否发生了任何变化。 (似乎发生了 PCN)
对于问题:
1) 以上测试方式是否合理? 0V 输入是否已经超出了规格。 多少输入范围? [V-+ 2 至 V+- 2]
2) 为什么最新的 69 个显示了不同的 Vout 分布? 合适的 IC 规格。 对此有何影响?
3) 我认为这个电路需要做一些修改。 因为 FAN_POT 负载的 VOUT 将在 2V 电压下开始工作。 但目前电路似乎无法保证 2V 下的最小输出、除非它们将电路更改为跟随器。 然后、VIN 2V 可以输出 VOUT 2V、而不会违反。 这种 理解是否正确?
谢谢!
此致
多岩石