工具/软件:
您好、
如果我订购 TLV1701 作为 TLV1701AIDBVT.B、这是否可以保证 NiPdAu 表面处理?
如果我订购 TLV1701 作为 TLV1701AIDBVT、这是否意味着我可以获得 NiPdAu 或锡镀层?
谢谢、
Andrew
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Andrew、
是的。 订购 TLV1701AIDBVT、您可能会得到这两种抛光、具体取决于器件的组装地点(中国或菲律宾是主要组装地点)。
现在、是的、订购 TLV1701AIDBVT.B 就会为您生成 NiPdAu 封装、因为这是菲律宾组装地点的成品。
然而,这并不能保证你会永远得到相同的完成。 还有其他组装地点可以在将来使用、它们可能有不同的饰面。
您需要与您的分销商合作、或直接向 TI 订购、才能在特定工厂中针对特定涂层进行订购。
我看到您在一家大型公司工作。 您需要联系您的现场销售或客户代表、以便他们可以与我们的计划人员合作下订单。
或者、您需要联系 TI 客户支持以设置特殊订单。 如果没有内部帮助、一般的 TI.com 订购流程无法选择特定流程。
汽车版本 TLV1701QDBVRQ1仅为 NiPdAu。
如果您可以使用较小的 SC-70 封装、则为 TLV1701AIDCKRG4 只有在 NiPdAu 和“G4"保证“保证它。
抱歉有多篇帖子...我粘贴了错误的汽车零件、然后被锁定。 已在下面固定。
汽车版本 TLV1701QDBVRQ1仅为 NiPdAu。