This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1701:TLV1701AIDBVT 的引线镀层与 TLV1701AIDBVT.B 的引线镀层

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV1701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1546245/tlv1701-lead-finish-of-tlv1701aidbvt-vs-tlv1701aidbvt-b

部件号:TLV1701


工具/软件:

您好、

如果我订购 TLV1701 作为 TLV1701AIDBVT.B、这是否可以保证 NiPdAu 表面处理?

如果我订购 TLV1701 作为 TLV1701AIDBVT、这是否意味着我可以获得 NiPdAu 或锡镀层?

谢谢、
Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    是的。 订购 TLV1701AIDBVT、您可能会得到这两种抛光、具体取决于器件的组装地点(中国或菲律宾是主要组装地点)。

    现在、是的、订购 TLV1701AIDBVT.B 就会为您生成 NiPdAu 封装、因为这是菲律宾组装地点的成品。

    然而,这并不能保证你会永远得到相同的完成。 还有其他组装地点可以在将来使用、它们可能有不同的饰面。

    您需要与您的分销商合作、或直接向 TI 订购、才能在特定工厂中针对特定涂层进行订购。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Paul。  如果直接从 TI 采购、您能分享我们如何从特定工厂订购?  是否有任何其他方法来保证此 PN 的 NiPdAu 涂层?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到您在一家大型公司工作。 您需要联系您的现场销售或客户代表、以便他们可以与我们的计划人员合作下订单。

    或者、您需要联系 TI 客户支持以设置特殊订单。 如果没有内部帮助、一般的 TI.com 订购流程无法选择特定流程。

    汽车版本 TLV1701QDBVRQ1仅为 NiPdAu。

    如果您可以使用较小的 SC-70 封装、则为  TLV1701AIDCKRG4 只有在 NiPdAu 和“G4"保证“保证它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉有多篇帖子...我粘贴了错误的汽车零件、然后被锁定。 已在下面固定。

    汽车版本 TLV1701QDBVRQ1仅为 NiPdAu。