Other Parts Discussed in Thread: INA851, INA848
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1540056/ina851-ina851
器件型号:INA851主题: INA848 中讨论的其他器件
工具/软件:
您好、
我使用 INA851 将小信号驱动到多个仪表放大器以实现校准路径、
INA851 将以并联方式馈送具有增益 2000 的多个仪表放大器 (INA848)、
一个主要问题是其输出中的失调电压、它 在 INA848 之后放大得更多、我想知道 它是可以改进还是有其他 FDA 放大器解决方案、
另一个问题是容性负载、但我们可能会遇到这个问题、
INA 851 用于在精密分压器之间进行缓冲、该分压器用作衰减器、用于校准 INA848 放大器的增益 、这些放大器用于对 bpard ADC 上的模拟信号进行采样
分压器无法由缓冲器加载、因为分压器由 100K 和 1K 电阻值组成。这是我使用 FDA 仪表放大器 INA851 的原因。
我
还可以在 TINA 仿真中看到失调电压、大约为 300uV、
请提供建议、
谢谢、
巴拉克