This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA851:INA851

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: INA851, INA848

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1540056/ina851-ina851

器件型号:INA851
主题: INA848 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我使用 INA851 将小信号驱动到多个仪表放大器以实现校准路径、

INA851 将以并联方式馈送具有增益 2000 的多个仪表放大器 (INA848)、  

一个主要问题是其输出中的失调电压、它 在 INA848 之后放大得更多、我想知道 它是可以改进还是有其他 FDA 放大器解决方案、

另一个问题是容性负载、但我们可能会遇到这个问题、

INA 851 用于在精密分压器之间进行缓冲、该分压器用作衰减器、用于校准 INA848 放大器的增益 、这些放大器用于对 bpard ADC 上的模拟信号进行采样

分压器无法由缓冲器加载、因为分压器由 100K 和 1K 电阻值组成。这是我使用 FDA 仪表放大器 INA851 的原因。

 还可以在 TINA 仿真中看到失调电压、大约为 300uV、

请提供建议、

谢谢、

巴拉克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Barak:  

    您能解释一下该信号在输入端有多小吗? 您尝试扩展输出和所需输出范围是什么?  

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashley、

    一般而言、我使用电阻分压器和缓冲器 INA851 实现了精确衰减器。 这用于校准从 INA848 及其输入滤波器到板载 ADC 输入的信号路径。

    我使用板载 ADC 和 INA848 输出测量衰减器的输入。 通过了解衰减器值、我们可以计算信号路径的总增益。 (我使用衰减器的原因是板载 ADC 很难精确测量非常小的信号)。

    在应用中、我们需要放大由线圈制成的传感器、以测量磁场。

    仿真中的输入信号为 1Vp-p 除以 401。

    所需的输出范围最小为 10Vp-p

    谢谢、

    巴拉克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Barak:  

    您能解释一下所驱动的 ADC 以及该 ADC 需要的输入范围是多少吗? 此外、传感器输出的阻抗是多少?  

    我还注意到、在原始帖子中显示的仿真图像中、RG 通常用于 INA848 的元件中没有电容器。 这是有意的吗?

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,对不起晚回复;我错过了你的消息。

    我使用 ADC LTC2348ILX-18、输入范围为±10V。 传感器在 20kHz 时的阻抗约为 350 欧姆(传感器线圈的阻抗为 300 欧姆、电阻为 50 欧姆)。 不过、在此设置中、我连接了 INA851 而不是传感器来测量放大器的总增益、以进行自校准。

    关于 Rg、我将一个 600kΩ 电阻器连接到 INA851 以实现 1 的增益。

    在实际运行中、我观察到输出失调电压存在稳定性问题、特别是 INA851 输出端的 9MHz 附近振荡、仿真中不存在该问题。

    我想知道可以做些什么来解决:

    1. 偏移补偿
    2. 容性负载引起的振荡、以及在 TINA 仿真中未看到此 9MHz 振荡的原因

    此外、为了更好地驱动容性负载、我还将同相缓冲器(一个连接到 INA851 的 OUT+、另一个连接到 OUT-)。 但是、这种配置也存在稳定性问题。 缓冲器直接连接到输出、但每个缓冲器的输入电容很小、

    谢谢、

    巴拉克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Barak:  

    您是否有图像来展示这个振荡的样子? 如果您也能提供仿真文件、这也会很有帮助。  

    您还能解释一下更换 INA851 而不是传感器的含义吗? 在实际运行中是否使用 INA851 来测量传感器?  

    此外、我还指第二级的 Rg、INA848。 我看到电容器连接到 Rg 引脚。  

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashley、

    我已 回复  电子邮件中的邮件、您收到了吗?

    谢谢、

    巴拉克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Barak:  

    我没有看到你的回应。 你能再在这里发帖吗?  

    此致、
    Ashley