This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1872:如何通过调整比较器阈值来降低传播延迟、以优化过驱和欠驱动电平?

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV1872, TLV1872EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1546887/tlv1872-how-to-reduce-propagation-delay-by-adjusting-the-comparator-threshold-to-optimize-the-overdrive-and-underdrive-levels

器件型号:TLV1872


工具/软件:

您好:

我计划将 TVL1872 比较器用作具有数字输入的互补输出驱动器。  

两个输出在 0V 和–14V 之间切换、但输入是数字输入、例如 2.5V CMOS。

对于这种情况、您是否有任何推荐的电路?

从数据表中可以看出、将比较器阈值偏移 得较低似乎更好、从而实现更大的过驱和更小的欠驱动。

但我想使用互补输入(一侧反相,另一侧同相)。

这是否意味着负输入翻转过驱/欠驱要求?  

换句话说、使用 2.5V CMOS 输入信号时、您是否会将一个输入偏置在 0.2V 左右、将另一个输入偏置在 2.3V?

(最小/最大 2.5V CMOS 输出电压。)

这使输入触发电平不对称、但如果有更简单的方法、请告知我。

 以下是其他一些详细信息:

VEEI = VEEO =–14V

VCCO = 0V

VCCI = 2.5V  (或?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您不想同时切换、即使用相同的基准电压?

    请显示原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bruce、

    VCCI 为 2.5V。  

    使用互补输入(一侧反相,另一侧同相)。

    这是否也意味着您需要互补输出?  

    这使输入触发电平不对称、但如果有更简单的方法、请告诉我。

    为了获得出色过冲、在逻辑输入为低电平时的驱动下将基准设置为 0.2V、而当 逻辑输入为高电平时、将基准设置为 2.3V。 因此、在每个时钟边沿后、基准电压都会发生变化。 这需要全摆幅 2.5V 逻辑输入。  

    对于输出信号、延迟和上升/下降时间有什么重要意义?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们需要互补输出。

    *基准电压在每个时钟边沿上变化?  我看不到这有何帮助(请参阅下面的说明)。

    *延迟和上升/下降时间的重要因素是什么?   我不明白你的意思。

    我正在尝试理解使用数字输入信号时“过驱“和“欠驱“的正确实现。

    图 5-23 和 5-24 表明、传播延迟随着 过驱增大而下降、

    这意味着数字输入逻辑高电平应至少比比较器阈值高 1V。

    同样、图 5-29 和图 5-30 显示了随欠驱降低而下降的传播延迟、

    这意味着阈值电压应设置为接近接地值(即接近数字低电平)。

    因此、 将阈值移近接地可以更大限度地提高过驱并更大限度地减少欠驱、

    这应优化上升沿和下降沿的传播延迟(不改变基准电压)。

    *但  “过驱“和“欠驱“的定义是否取决于使用的比较器 (+/-) 输入(例如用于互补输入)。

    换句话说、(+/-) 输入的过驱是否始终相对于 Vcc 进行测量、欠驱是否始终相对于接地?

    *我的另一个问题是、TI 是否可能有一个使用数字输入驱动的 TLV1872 示例电路?

    显示数字输入正在电平转换为任意模拟输出电压?

    我无法上传电路的草图、但这是两个比较器共享相同的数字输入、但具有互补 (+/-) 连接。  (我正在购买 TLV1872EVM 评估板。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、

    延迟的重要性

    较大的过驱动(良好名称)是(新电平 — VREF) 的绝对值、有助于缩短延迟。  

    小驱动下(令人困惑的名称)、它是(上一级 — VREF) 的绝对值、有助于缩短延迟。   

    “新“和“上一个“是输入时钟电平。 'VREF'是比较器其他输入端的电压。

    否、请参阅上面的答案。  

    上升/下降时间?

    低电容是实现快速边沿压摆率的关键;较短的上升/下降时间

    ]我的另一个问题是 TI 是否可能有使用数字输入驱动的 TLV1872 示例电路?

    我可以提供一些东西。 输入信号的频率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是驱动射频信号开关的研发项目的一部分。

    我们没有所需的输入频率、但很明显、最大开关频率将与传播延迟直接相关。

    我们可能希望您推荐使用更简单的版本、也希望使用您提到的“迟滞“版本、这样可以更改阈值以更快地进行开关。  两个输出在 0V 和–14V 之间切换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、

    需要考虑的一点是 7.5MHz 的典型最大切换频率。

    e2e.ti.com/.../TLV1872-less-under-drive.TSC