主题中讨论的其他部件: AMC1400
工具/软件:
尊敬的 TI 支持团队:
我希望此消息能帮您找到答案。
我目前正在使用 AMC1400-Q1、并随附了包含三种不同配置方案(方案 01、方案 02 和方案 03)的参考原理图。 请你就以下几点提供指导:
方案比较:
- 方案 01:此配置遵循数据表中的建议、请确认这是 TI 首选的设置还是官方推荐的设置?
- 方案 02:这是我目前在设计中使用的配置、方案 02 是否得到 TI 的认可? 这种方法是否存在任何已知问题或潜在缺点?
针对 100mV 的输入调整:
- 我的目标是针对 100mV 差分信号配置输入、使用电流电阻器值 (R14 和 R15)、我会观察到一个略高于 100mV 的电压。
是否可以通过将一个电阻器与 R14 和/或 R15 并联来微调输入以完全实现 100mV?
- 这是使用单个电阻器实现的、还是使用电阻分压器网络更合适?
关于精确设置输入电压的理想方法的指导非常感谢。
方案 03 评估:
- 方案 03 代表了另一种布局。 您能否告知从 TI 的角度来看、此配置是否可以接受?
- 此外、计划 03 与计划 01 及计划 02 相比、如何计算 性能、准确性和安全性 ?
电容器值变化:
- 当前设计使用 10nF 电容器。 是否可以使用 22nF 或 47nF 电容器替换此电容器?
您能解释一下此变化对带宽和滤波特性的影响吗?
为确保设计的可靠性和性能、您在这些方面提供的专家建议和建议非常感谢。

谢谢!