This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1400-Q1:AMC1400-Q1:

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1400-Q1, AMC1400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1547902/amc1400-q1-amc1400-q1

器件型号:AMC1400-Q1
主题中讨论的其他部件: AMC1400

工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我希望此消息能帮您找到答案。

 

我目前正在使用 AMC1400-Q1、并随附了包含三种不同配置方案(方案 01、方案 02 和方案 03)的参考原理图。 请你就以下几点提供指导:

       方案比较:

  • 方案 01:此配置遵循数据表中的建议、请确认这是 TI 首选的设置还是官方推荐的设置?
  • 方案 02:这是我目前在设计中使用的配置、方案 02 是否得到 TI 的认可? 这种方法是否存在任何已知问题或潜在缺点?

        针对 100mV 的输入调整:

  •  我的目标是针对 100mV 差分信号配置输入、使用电流电阻器值 (R14 和 R15)、我会观察到一个略高于 100mV 的电压。

       是否可以通过将一个电阻器与 R14 和/或 R15 并联来微调输入以完全实现 100mV?

  • 这是使用单个电阻器实现的、还是使用电阻分压器网络更合适?

       关于精确设置输入电压的理想方法的指导非常感谢。

        方案 03 评估:

  •   方案 03 代表了另一种布局。 您能否告知从 TI 的角度来看、此配置是否可以接受?
  •  此外、计划 03 与计划 01 及计划 02 相比、如何计算 性能、准确性和安全性

        电容器值变化:

  •  当前设计使用 10nF 电容器。 是否可以使用 22nF 或 47nF 电容器替换此电容器?
    您能解释一下此变化对带宽和滤波特性的影响吗?  

               为确保设计的可靠性和性能、您在这些方面提供的专家建议和建议非常感谢。

 

            谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    似乎您正在使用 AMC1400 进行电压测量。 默认情况下、该器件是输入为+/- 250mV 的电流检测器件。 我建议尽可能使用电压检测器件。

    您的系统是否需要 AMC1400 封装?

    由于对输入进行缓冲、电压检测器件具有非常高的输入阻抗 (1G)。 电流检测器件具有相当低的输入阻抗、在数十千欧范围内(但它们的工作原理是降低信号振幅)。 这意味着输入阻抗会加载高压电阻分压器。 这是您在使用器件时需要考虑的事项。

    与 INP 和 INN 引脚串联的 10 Ω 电阻器可提高 IC 的交流性能。 使用此器件时、我们通常先从 10 Ω/10 Ω/10nF 的组合开始。 频域 (FFT) 中通常可以看到这种改善。

    原则上,只要您不违反共模电压 VCM ,所有三种配置都将工作。

    您可以使用并联电阻器微调电阻分压器。 我会使用一个计算器、如 https://www.qsl.net/in3otd/parallr.html

    这将根据所需的值提供电阻器(串联或并联)的组合。

    关于电容器 — 22nF 可能没问题。 我们的元件建议通常来自我们用于评估和验证器件的测试设置、因为我们无法测试这么多的不同组合。 我个人不希望 22nF 会导致性能发生任何变化。

    此致、

    Jiri