This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904BA:运算放大器建议

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2904, LM2904B, OPA2990, TLV9302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1547522/lm2904ba-operational-amplifier-recommendation

零件号:LM2904BA
主题中讨论的其他器件:LM2904、 LM2904B、 OPA2990、 TLV9302

工具/软件:

您好:

我的客户正在寻找具有与 LM2904 类似特性的小尺寸解决方案。

您能否推荐 TI 的产品来满足客户的双通道和单通道需求?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:  

    VSSOP、TSSOP 和 DDF 是 LM2904B 运算放大器中更小的封装。

    OPA2990 具有一些较小的封装。 您还需要查找供货情况。  

    TKV9301 和 TLV9302 具有一些较小的封装

    TKV9002 具有一些较小的封装、但它是低压运算放大器 (5.5V)

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致、

    Raymond