This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1302:需要帮助评估使用 AMC1302 进行 LCL 滤波器电流检测的原理图和布局

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1547758/amc1302-need-help-to-evaluate-the-schematic-and-layout-for-lcl-filter-current-sensing-with-amc1302

器件型号:AMC1302


工具/软件:

您好、

我正在评估用于三相逆变器 LCL 滤波器电流检测的原理图和布局技术。

电流为 55A.rms / 80A.peak

请帮助您查看以下内容和布局、并期待收到任何改进建议。
注意:VCC 和 VSS 由隔离式转换器供电、此处未显示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    布局和电路图看起来很合适。 请注意、我们还建议添加一个与 C10、C9 并联的 1 μ F 电容器(请参阅器件数据表的图 8-1)。

    我不清楚功率 VCC、VSS 的确切来源是什么? 它在图中和 PCB 上都不可见。 这些隔离放大器确实需要隔离式电源。

    此外、分流电阻器的有效电阻为 1/3m Ω= 0.333m Ω。 这可在满量程范围内提供 26.6mV 的摆幅。 这会使 OUTP 和 OUTN 之间的摆幅约为 1V。 最好使用值更高的分流器。 但是、我假设您的功率有限(我看到每个分流电阻的功率耗散为~700mW)。

    此致、Jiri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiri:

    感谢您的及时回复。

    1.您对分流电阻器很熟悉、我认为可以将分流器增大至 0.4m Ω 或 0.5m Ω(总计)、或者更适合使用 4 端子。 总之、对于此处的最终布局、都会这样做。

    2.在隔离电源上,是的,我们知道... 我们已经在实际内部原理图上进行了更新。

    3.您可以帮助评估以下三相降压的布局吗? 由于安全隔离限制、我们必须将 AMC 放置在离分流器更远的位置、尤其是对于右侧的电流检测而言。

    谢谢、
    Arief,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arief、

    我还在考虑推荐 4 线分流器、但很坦率地说、鉴于其中三个并联、我不确定您是否会从中受益。

    布局对我来说看起来合理。 不过、请考虑将一个 1uF 电容器与 C20、C19 等并联

    当我们谈到较长的布线时、我们还建议将铁氧体磁珠(402 尺寸)与输入串联、最终一个用于接地:

    我会从这样的位置开始使用 0402 0 Ω 电阻器、从而为铁氧体磁珠准备 PCB、以防您在测试过程中发现需要铁氧体磁珠。

    此致、Jiri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jiri、

    确保我将通过向 C19 和 C20 添加 1uF

    最初、我想简单地在 AMC 和分流电阻之间使用接地平面。
    无论如何、为什么您建议在接地连接处添加串联的铁氧体? 我还开始考虑是否也意味着不应使用接地层或如何布局接地 (VSS1、VSS2、VSS3) 连接?

    在你的下一次答复之后、我想我可以结束这个问题

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我必须承认、一些建议来自直觉或实验结果。 在某些 AMCxxxx 器件数据表或 EVM 中、您可能会看到铁氧体磁珠。 由于调制器采样(AMC 器件的输入)以高频(例如 20MHz) 运行)运行、因此它们通常可改善 EMC 行为。

    另一个好处是、您以某种方式将器件“弱“耦合到快速瞬变源。 例如、电机驱动器的同相分流电流检测电路会因高电压电势而上升和下降。 这些跳变具有丰富的谐波。 因此、铁氧体磁珠可以抑制一些高频成分。

    问题在于、通常很难预测行为、并且通常需要对系统进行一些实验才能正确预测行为。

    有些系统可能需要、有些则不需要。  

    三条高压迹线是否会随着高压电势“上下跳跃“?

    如果是、此区域(绿色)将耦合来自第二个“相位“的大量噪声。

    当我现在想(大声)时、我宁愿看到三条小轨迹在那里:

    此致、Jiri