This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH3401:使用输入端的低通滤波器使谐波电平恶化

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH3401, LMH3401EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1539936/lmh3401-harmonic-level-deteriorate-with-low-pass-filter-at-the-input

器件型号:LMH3401


工具/软件:

当 LMH3401 由单电源供电且 VCM=0.5 *电源电压时、输入和输出电阻请参阅数据表中的电路图。 该图如下所示:

输入为–9dBm 的单音、频率为来自 SMA100B 的 800MHz。 输出功率为–4dBm、二次谐波电平为–70dBc、并通过频谱分析仪测量。

为了降低输入信号的谐波电平、在信号发生器和 FDA 之间插入了一个低通滤波器。 LPF 的截止频率为 1GHz、800MHz 时的插入损耗为 0.5dB、1.6GHz 时的插入损耗为 40dB。

 添加 LPF 后会出现一种奇怪的现象、因为谐波电平会恶化到–60dBc。

为了抑制前一个电路的谐波、在单端输入之前添加 LPF 后、为什么 LMH3401 的谐波电平会下降 10dB 以上?

添加 LPF 时、是否有任何方法可以降低输出谐波水平?Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您在这里的设置是如何实现的、这个连接器化 LPF 吗? 连接 LPF 后、能否测量器件基音的输出功率?

    谢谢、
    基定

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、我可以在连接 LPF 且带内功率正确后测量器件基音的输出功率。

    使用单端输入、时为 2、、这是 仅在信号发生器和 FDA 之间连接的 LPF。 如果将与输入端口相同的滤波器添加到未使用的输入端口、带外谐波会返回到正常状态。 为什么会这样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kelin、

    我还在–4dBm 基波输出下测量到–60dBc。 我明天就要回到你的身边,说明为什么这是一个低水平的原因。  

    基定

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kelin、  

    您能对您的设置做更多评论吗? 是否使用器件 EVM 进行测量? 还是位于定制电路板上?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、我自己设计了一个由单电源供电的测试板、并实现了单端到差分转换功能。

    、Ω 为了抑制 sma100b 信号源的二次谐波并获得 LMH3401 本身的二次谐波、在单端输入和信号源输出之间添加了一个低通滤波器、以滤除信号源的二次谐波。

    当未添加滤波器时为 3、、输出基波波为–3dBm。 表中显示了二次谐波的水平、但未测量手册中指示的值。 我是否可以询问如何测量手册中的值?

    在一端、滤波器后 4 μ s、二次谐波会下降。 当输出基波为–3dBm 时、二次谐波会恶化至–50dBc、这远低于手动值。 这是什么原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kelin、

    如果不知道电路板是如何设置的、就很难确切地说是什么导致了这种情况的恶化。 可能是频谱分析仪的 HD2 导致了一些问题。 我最初面临着这个问题、我可以分享我为解决这个问题所做的工作。  

    下图是我的设置:

    我有 SMA100B 通过 800MHz LPF 进入 LMH3401EVM、其中 INM 通过直流块端接。 OUTP 和 OUTM 接入直流块、3dB 焊盘,然后接入平衡 — 非平衡变压器,最后接入频谱分析仪。 还有板载电阻器有助于匹配、这会增加另外 3dB 的损耗。 器件输出端的总损耗约为 11.1dB。 这意味着、当器件输出的功率为–3dBm 时、我在频谱分析仪上的功率为–14.1dBm。  

    频谱分析仪要求将内部射频输入衰减增加到 31dB、以确保其 HD2 低于 DUT。 我认为这可能是您面临的问题。 至于在没有 LPF 与时的测量结果更好的原因、可能是信号发生器建设性地/破坏性地增加了某个相位、人为地减少了这个数字。  

    这是我的 HD2 测量、我必须放大到非常接近基波、以保持扫描时间较短:基波在右侧、HD2 在左侧。  

    如您所见、我在此频率下看到 HD2 约为 66dBc。

    请告诉我是否有其他我可以提供帮助的内容、

    基定

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gideon

    1、800MHz 处的 HD2 与其工作表中的图 13 相比约为 70dBc、但结果为 66dBc。 这有很大的差异、造成这种差异的原因是什么? 手册中的数据是如何测试的、 您能否为手册图 13 中所示的测试结果提供参考板电路?

    2、 除布兰外,被缝起来的板和我的板是一样的。  输入端子中有 LPF 时 I test 的 HD2 要比没有 LPF 时差一些、如表所示。  

    3、您能否在没有 LPF 且有 LPF 的情况下在 600,700、800MHz 下测试 HD2 以进行比较。