This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS16850 和 INA745B:实现查询

Guru**** 2478345 points
Other Parts Discussed in Thread: INA260, TPS1685

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1543642/tps16850-and-ina745b-implementation-query

器件型号:INA745B
主题中讨论的其他器件:INA260TPS1685

工具/软件:

我在 28V 电源路径中使用 TPS16850VMAR(电子保险丝)和 INA745BIRELR(电流监测器)、其中 28V 以有噪声的电源接地为基准。 INA745BIRELR 用于监测 28V 线路的功率流。

我的担心与 INA745BIRELR 有关:由于其工作电源电压 (VS) 为 2.7V 至 5.5V、我们为其提供 3.3V 电压(如所附原理图中所示)。 但是、3.3V 接地基准不同于测量的 28V 电源接地。

您能否确认此配置是否会导致任何功能问题? 这是一种可以接受的实施方式吗?

此外、请查看电子保险丝和 VI 监控器的电路图、并告知我其实现是否正确、尤其是与表配置相匹配的电阻值。

感谢您的反馈。

此致、
Anoop

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anoop:

    我们的器件需要与负载位于同一接地端(有噪声的接地端)。 我们有一个有关如何使用 INA260(集成采样电阻)以及数字隔离器执行此操作的参考设计。  https://www.ti.com/tool/TIDA-01608 

    至于 EFUSE、我将把您交给处理该电子保险丝的团队。

    此致、

    Holly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anoop:

    我会尽快检查并找回。  

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    感谢您的答复。
    等待您对电子保险丝原理图的反馈以继续操作。

    此致、
    Anoop

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anoop:

    1.如果您使用的是 Temp 引脚、请在 Temp 引脚上添加 22pF 电阻器。

    2.请在 VIN 和 VOUT 引脚上添加陶瓷去耦电容。  

    3.建议在 VOUT 引脚上使用肖特基二极管。

    供参考、

    TPS1685 IMON 引脚还提供精确的电流监测。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    感谢您的反馈。

    1. 相关 温度 功能 — 如果未使用,是否可以使用 10kΩ 电阻器将其下拉至 GND? 这是为了避免在未连接时通过引脚耦合任何潜在噪声。 请确认此方法是否合适。

    2. 建议的更改将按照您的建议纳入。

    3. 我们目前使用的是 P 沟道 MOSFET 在 VOUT 引脚上、用于通过电子保险丝进行输出控制(未在原理图中显示)。 您能否确认这是否可接受、或者在这种情况下是否必须使用肖特基二极管?

    中的示例 IMON 引脚、它仅用于配置最大电流限制设置。 请确认此实施是否有效。

    期待您的确认。

    此致、
    Anoop

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anoop:

    我将在明天的 EOD 之前回来。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 相关  温度  功能 — 如果未使用,是否可以使用 10kΩ 电阻器将其下拉至 GND? 这是为了避免在未连接时通过引脚耦合任何潜在噪声。 请确认此方法是否合适。

      应该没问题。 保持开路也很好、因为器件不会根据 TEMP 引脚数据执行任何操作。

    2. 建议的更改将按照您的建议纳入。

      好的

    3. 我们目前使用的是  P 沟道 MOSFET  在 VOUT 引脚上、用于通过电子保险丝进行输出控制(未在原理图中显示)。 您能否确认这是否可接受、或者在这种情况下是否必须使用肖特基二极管?

      P 沟道 MOSFET。 应该没有问题

    中的示例  IMON  引脚、它仅用于配置最大电流限制设置。 请确认此实施是否有效。

    是的、没关系。 IMON 引脚电压也可用于电流监测。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    感谢您的反馈。 根据您的输入、我已经完成了原理图。
    感谢您在整个过程中提供的支持。

    祝您愉快!

    此致、
    Anoop

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    此外、关于 TPS1685 实现- PGOOD FLT 、和 SWEN 引脚通过分压器连接到 28V 电源轨、从而将电压降至 5V 非常好的解决方案 IC。 您能否证实此方法是否可接受?

    请参阅我之前分享的原理图、并告知我是否需要进行任何更正。

    谢谢。此致、
    Anoop

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anoop:  

    这应该没问题。

    此致  

    Kunal Goel