Other Parts Discussed in Thread: INA260, TPS1685
主题中讨论的其他器件:INA260、 TPS1685
工具/软件:
我在 28V 电源路径中使用 TPS16850VMAR(电子保险丝)和 INA745BIRELR(电流监测器)、其中 28V 以有噪声的电源接地为基准。 INA745BIRELR 用于监测 28V 线路的功率流。
我的担心与 INA745BIRELR 有关:由于其工作电源电压 (VS) 为 2.7V 至 5.5V、我们为其提供 3.3V 电压(如所附原理图中所示)。 但是、3.3V 接地基准不同于测量的 28V 电源接地。
您能否确认此配置是否会导致任何功能问题? 这是一种可以接受的实施方式吗?
此外、请查看电子保险丝和 VI 监控器的电路图、并告知我其实现是否正确、尤其是与表配置相匹配的电阻值。
感谢您的反馈。 
此致、
Anoop