This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV07:TI 的 PCN 实践涉及双镀层(哑光锡| NiPdAu |等)器件

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1548499/tlv07-ti-s-pcn-practices-with-dual-finish-matte-sn-nipdau-etc-parts

器件型号:TLV07


工具/软件:

我对 TI 在采用双镀层(哑光 Sn | NiPdAu |等)器件时的 PCN 实践有疑问。

问题:一旦器件在使用不同端接完成端接的制造地点获得合格、TI 是否会在它们在任何一个端接完成时开始/停止提供该器件型号? 我假设某个器件在两个具有不同端接镀层材料的工厂合格、那么 TI 将在不需要 PCN 的情况下随意从该器件添加/移除端接镀层产品、因为 PCN 涉及制造工厂的鉴定、而不是哪个工厂正在积极生产元件。

以下是一些背景知识-
我们将对其中一个计划使用 TLV07IDR。 TLV07IDR 有一个 PCN、用于认证将在其他制造厂制造的器件、该制造厂使用雾锡进行铅镀层、因此在我们在设计中使用此器件时、它是一款双镀层器件、可在同一 MPN 下采用 Sn | NiPdAu 封装。 但是、根据 TI 网站的信息、现在 TLV07IDR 仅采用 NiPdAu 端接镀层制造、但没有任何关于从器件型号“停产“纯锡的 PCN 记录。

我的顾虑-
根据 TI 网站的数据、TI 目录中有许多器件目前仅以 NiPdAu 形式提供、但根据 PCN、这些器件也已符合在采用纯锡端接镀层的工厂制造的要求。 我担心的是、由于这些器件已经在那些提供纯锡的工厂中获得了资质、因此 TI 可以开始生产并提供具有纯锡端接完成但没有 PCN 的器件(因为制造地点已经是合格的)。

例如、LM4040C30QDBZR 可以在 TI PCN 20230228000.1 和 20170216000 的 TFME、CDAT 和 NFME 工厂使用纯锡端接涂层进行制造。 尽管根据网站的信息、此器件目前仅在 NiPdAu 中提供、但我担心 TI 可能会在任何纯锡工厂开始制造此器件、并且我们永远不会知道转换发生的时间、因为这些工厂已经有资质、所以不会发布 PCN。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saxon:

    您是对的、那么我们就有资格在新的工厂中组装零件、我们会发布 PCN、宣布变更和建议的首次发货日期、但据我所知、在装配现场过渡发生时、我们不会再发送 PCN。  例如、如果您  当前订购的是 LM4040C30QDBZR、它将采用 NiPdAu 镀层、但由于该器件适用于其他采用锡端接镀层的组装场地、因此将来可能会发生变化。

    当我们开始从具有不同涂层的组装地点发货时、这一信息将反映在 TI.com 上、因此在我们使用列出的其他组装地点的情况下、 您可以收到完成状态、  如下面的 20230228000.1 PCN 中所述:

    如果 您需要特定镀层、 我建议 您与您的分销商联系、或直接向 TI 订购、以便针对特定镀层从特定工厂订购。

    此致、

    Alex Curtis