This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6702QML-SP:LMH6702QML-SP

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6629

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1544576/lmh6702qml-sp-lmh6702qml-sp

器件型号:LMH6702QML-SP
主题中讨论的其他器件:LMH6629

工具/软件:

我需要 设计一个航天跨阻放大器:

  • 带宽(−3dB): DC - 450MHz (FST) DC - 500MHz (FC)
  • 跨阻增益: 1.0kV/A
  • 增益级:x10
  • 转换增益@ 1550nm:  9.5 x 103V/W (典型值)
  • 最低 NEP (@ 1550 nm): ≤6.5 PW/√Hz (FST)≤6.7 PW/√Hz (FC)
  • NEP (@ 20MHz、1550nm): ≤6.9pW/ √Hz
  • 信号输出电压:50Ω  负载下的最大值±2.0V
  • 光电二极管最大电流:3.2mA (TBC)

您能帮我找到适合此目标设计的航天级 TIA 吗?

谢谢。
Franck

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LMH6629 很有趣、但不是航天级。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franck、

     我们能否离线讨论? 我向 e2e 朋友向您发送了一个朋友申请。  

    谢谢您、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sima、

    为什么要离线讨论此内容? 我不明白这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franck、

     我无法在此平台上讨论该主题。  您能 给我发送电子邮件吗: s-jalaleddine@ti.com

    谢谢您、
    Sima