Other Parts Discussed in Thread: LMH6629
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMH6702QML-SP主题中讨论的其他器件:LMH6629
工具/软件:
我需要 设计一个航天跨阻放大器:
- 带宽(−3dB): DC - 450MHz (FST) DC - 500MHz (FC)
- 跨阻增益: 1.0kV/A
- 增益级:x10
- 转换增益@ 1550nm: 9.5 x 103V/W (典型值)
- 最低 NEP (@ 1550 nm): ≤6.5 PW/√Hz (FST)≤6.7 PW/√Hz (FC)
- NEP (@ 20MHz、1550nm): ≤6.9pW/ √Hz
- 信号输出电压:50Ω 负载下的最大值±2.0V
- 光电二极管最大电流:3.2mA (TBC)
您能帮我找到适合此目标设计的航天级 TIA 吗?
谢谢。
Franck