This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3244:工作温度范围、具有工作温度范围的 PurePath D 类放大器和铁路 PIS 放大器的后置滤波器反馈

Guru**** 2949580 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3250, TPA3221, TPA3244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1547911/tpa3244-operating-temperature-purepath-class-d-amps-with-extended-temperature-range-and-post-filter-feedback-for-railway-pis-amplifiers

器件型号:TPA3244
主题中讨论的其他器件:TPA3221、TPA3250

工具/软件:

尊敬的支持团队:

根据数据表、指定的工作温度范围从 0°C 开始。 您能否澄清一下、这在实践中意味着什么?
放大器在通电并在 0°C 以下运行时是否会损坏、或者根本无法保证满足指定的性能参数?

此外、是否有任何采用 PurePathTm 技术的 D 类放大器可支持扩展的工作温度范围(例如低至–25°C)?

最后一个问题:
是否可以使用其他 TI D 类放大器来实现应用手册 SLAA788A 中所述的后置滤波器反馈 (PFFB) 拓扑?
我认为这需要内部处理能力或可以处理反馈信号的控制环路、对吗?

应用背景:
我们正在为铁路车辆中的乘客信息系统 (PIS) 设计功率放大器。 扬声器电路采用 100V 技术。 放大器输出连接到初级阻抗为 2.5 欧姆的 100V 变压器。 次级阻抗因车辆平台而异、这会导致放大器侧的反射阻抗发生变化。
这使得难以或无法精确调优输出滤波器。 因此、后置滤波器反馈对于在不同的负载条件下保持音频性能非常重要、即使在运行期间(例如,多个 100V 扬声器发生故障或断开连接时)也是如此。

感谢您的反馈、期待技术交流。

此致、
Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Thomas

    在超出这些规格的 情况下、器件可能会损坏。

    温度范围、tpa3126 或 tpa3221 的情况。

    关于 PFFB 的更多信息、那么这些 TPA 器件应该可以实现。

    但是、由于我们尚未验证其他器件、因此无法确保性能和应使用的参数。

    THKS

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse:

    感谢您的快速答复。

    如果在低于 0°C 的情况下运行 TPA3244/3250 可能损坏 、我将无法在我们的应用中使用它。
    据我所知、您推荐了两个替代器件: TPA3126. 和 TPA3221 。

    我已经回顾了这两种情况、并且温度范围合适。 TPA3221 似乎与有希望的 TPA3244 非常相似。

    我有几个跟进问题来澄清我的理解:

    1. 和功率因数 SLAA788A 、使用对多个设备进行了评估 PFFB (后置滤波器反馈)。 不过、 TPA3221 不包含在被测器件中 — 正确吗?

    2. 由于 TPA3221 的内部架构与 TPA3244 的内部架构非常相似、假设 PFFB 应该与 TPA3221 配合使用(即使它尚未得到 TI 的正式验证)是否正确?

    3. TPA3221 使用了 闭环反馈设计 、而 TPA3250 使用 高级集成反馈设计 。
      您能解释一下这两种反馈类型之间的差异吗?
      这些内部设计差异是否会对使用外部 PFFB 产生任何影响?

    4. 我们需要使用 TPA3221 为该模块提供至少 15 年的支持。
      此器件是否有任何已知的 EOL 或停产计划?

    再次感谢您的支持。

    此致、
    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom

    请参阅以下答复:

    是的、尚未包含 TPA3221。

    2.it 应该能够与 PFFB 配合使用。 但我不确定相同的参数是否也可以使用 TPA3221。

    它们都是闭环反馈设计。 但它们不是后置滤波器 FB。 它们都是前置滤波器反馈。 这两个名称没有特殊区别。

    4.没有 EOL 可听。 TPA3221 还可用于其他高保真音频。 它应该不是那么容易 EOL。

    谢谢

    Jesse