This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3244:工作温度范围、具有工作温度范围的 PurePath D 类放大器和铁路 PIS 放大器的后置滤波器反馈

Guru**** 2522000 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3250, TPA3221, TPA3244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1547911/tpa3244-operating-temperature-purepath-class-d-amps-with-extended-temperature-range-and-post-filter-feedback-for-railway-pis-amplifiers

器件型号:TPA3244
主题中讨论的其他器件:TPA3221、TPA3250

工具/软件:

尊敬的支持团队:

根据数据表、指定的工作温度范围从 0°C 开始。 您能否澄清一下、这在实践中意味着什么?
放大器在通电并在 0°C 以下运行时是否会损坏、或者根本无法保证满足指定的性能参数?

此外、是否有任何采用 PurePathTm 技术的 D 类放大器可支持扩展的工作温度范围(例如低至–25°C)?

最后一个问题:
是否可以使用其他 TI D 类放大器来实现应用手册 SLAA788A 中所述的后置滤波器反馈 (PFFB) 拓扑?
我认为这需要内部处理能力或可以处理反馈信号的控制环路、对吗?

应用背景:
我们正在为铁路车辆中的乘客信息系统 (PIS) 设计功率放大器。 扬声器电路采用 100V 技术。 放大器输出连接到初级阻抗为 2.5 欧姆的 100V 变压器。 次级阻抗因车辆平台而异、这会导致放大器侧的反射阻抗发生变化。
这使得难以或无法精确调优输出滤波器。 因此、后置滤波器反馈对于在不同的负载条件下保持音频性能非常重要、即使在运行期间(例如,多个 100V 扬声器发生故障或断开连接时)也是如此。

感谢您的反馈、期待技术交流。

此致、
Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Thomas

    在超出这些规格的 情况下、器件可能会损坏。

    温度范围、tpa3126 或 tpa3221 的情况。

    关于 PFFB 的更多信息、那么这些 TPA 器件应该可以实现。

    但是、由于我们尚未验证其他器件、因此无法确保性能和应使用的参数。

    THKS

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse:

    感谢您的快速答复。

    如果在低于 0°C 的情况下运行 TPA3244/3250 可能损坏 、我将无法在我们的应用中使用它。
    据我所知、您推荐了两个替代器件: TPA3126. TPA3221

    我已经回顾了这两种情况、并且温度范围合适。 TPA3221 似乎与有希望的 TPA3244 非常相似。

    我有几个跟进问题来澄清我的理解:

    1. 和功率因数 SLAA788A 、使用对多个设备进行了评估 PFFB (后置滤波器反馈)。 不过、 TPA3221 不包含在被测器件中 — 正确吗?

    2. 由于 TPA3221 的内部架构与 TPA3244 的内部架构非常相似、假设 PFFB 应该与 TPA3221 配合使用(即使它尚未得到 TI 的正式验证)是否正确?

    3. TPA3221 使用了 闭环反馈设计 、而 TPA3250 使用 高级集成反馈设计
      您能解释一下这两种反馈类型之间的差异吗?
      这些内部设计差异是否会对使用外部 PFFB 产生任何影响?

    4. 我们需要使用 TPA3221 为该模块提供至少 15 年的支持。
      此器件是否有任何已知的 EOL 或停产计划?

    再次感谢您的支持。

    此致、
    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom

    请参阅以下答复:

    是的、尚未包含 TPA3221。

    2.it 应该能够与 PFFB 配合使用。 但我不确定相同的参数是否也可以使用 TPA3221。

    它们都是闭环反馈设计。 但它们不是后置滤波器 FB。 它们都是前置滤波器反馈。 这两个名称没有特殊区别。

    4.没有 EOL 可听。 TPA3221 还可用于其他高保真音频。 它应该不是那么容易 EOL。

    谢谢

    Jesse