This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1H103-SEP:VEE 偏置至高于 GND 时 PSpice 仿真中的比较器输出问题

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV1H103-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1546040/tlv1h103-sep-comparator-output-issue-in-pspice-simulation-when-vee-is-biased-above-gnd

器件型号:TLV1H103-SEP


工具/软件:

您好、

我在模拟  中的 TLV1H103-SEP PSpice 、我遇到了一个问题 VEE 未连接到 GND

具体而言、当我应用时 到 VEE 的正失调电压 (例如,VEE =+1V、而不是 0)、比较器不再正常工作:输出保持为 VCC /2。

输出未按预期切换 、即使所有输入电压都相对于 VEE 正确地基准且在标称值范围内。

换句话说、我正在尝试对进行仿真 比较器悬空配置 、其中整个比较器电路在 VEE 高于 GND +1V 的情况下工作(例如,SUPPLY = VCC = 6V、VEE = 1V,输入也相应地变化)。

在仿真中、这种行为是预期行为吗? 或者、假设 VEE 必须连接到绝对 GND 的 SPICE 模型中是否存在限制?

如有任何建议或澄清、将不胜感激。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexandre:

    我对导致此问题的原因有一些想法。 请给我一些时间进行调查并提供修复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexandre:

    我没有创建这个模型,所以我尝试看看这个模型的层次模型,以获得更多的洞察力。 不幸的是,我找不到我们内部数据库的分层模型,所以我尝试通过读取平坦网表来调试这个模型。 我认为该问题是由输入范围块和锁存块中的问题引起的。

    为了提供有关比较器模型的一些一般背景信息、VCC 使用 SPOC/2 (1/2 Vs) 的输出来指示仿真中的错误情况。 例如、如果比较器的输入超出输入共模电压范围、则输出将在仿真中变为 1/2 Vs 以指示错误。 这将是  不会 发生在物理器件中、因为 1/2 Vs 条件是我们在仿真中添加的;物理比较器将输出高电平或输出低电平。

    仿真中是否需要此行为?

    在 VCC = 6V、VEE = 1V、VEE - 0.3V <(IN+、IN-、NLE/HYST)< VCC + 0.3V 的条件下、我预计仿真能够正常工作、输出在 6V 和 1V 之间进行开关和摆幅。 这是因为这是一个有效的运行条件。 比较器仅“看到“ 5V 的电源电压差 (VCC - VEE)、该电压在建议的电源电压范围内。

    或者 SPICE 模型中是否存在假定 VEE 必须连接到绝对 GND 的限制?

    似乎是这样;模型内部存在以绝对 GND (0) 为基准的模块、而某些模块以比较器的 VEE 引脚为基准。 因此、将 VEE 更改为非零电压会导致比较器运行出现问题。

    必须注意的是、在“浮动比较器配置“中使用物理比较器时、您需要小心。 电源时序在这种应用中至关重要。 如果您计划使用 VCC = 6V 和 VEE = 1V、则 VCC 和 VEE 必须“上升“在一起、以避免损坏器件。 例如、如果 VCC 从 0V 上升至 6V、而 VEE 保持在 0V、则比较器将在一段时间内处于其绝对最大电源电压、并且可能会发生损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的详细和有用的答复。

    只需跟进:是否可以修改 SPICE 模型中的某些内容以使其在浮动配置下工作。

    我知道内部模型可能有一些接地假设、但如果有任何权变措施(即使在子电路级别)、我将非常有兴趣尝试它。

    再次感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexandre:

    我们的大多数比较器模型都未加密、因此您可以通过更改 PSpice 模型.zip 文件中包含的 tlv1h103-Sep.lib 进行修改。

    在“编辑仿真配置文件“中打开数据收集中的“All"选项“选项、以便 PSpice 保存内部节点(因为您无法降级到模型的层次结构中):

    我做了一些修改试图使其正常工作、但闩锁子电路有问题、导致我的仿真出现一些故障。 我将深入研究它、看看我是否可以重写该块。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexandre:

    我这边还会更新 我无法对模型实施任何快速修复。 似乎需要重写锁存块、并对 INPUTRNGE 子电路进行其他更改。 由于目前有相当多的建模积压,我不能真正给出何时将实施修复的估计。 由此给您带来的不便、我们深表歉意。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、小

    感谢您的更新。 我知道这类更改可能需要时间、尤其是在当前的建模积压情况下。 如果您对时间线有更好的了解、请随时发布。

    此致、
    Alexandre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexandre:

    我会通过回复此帖子、让您随时发布任何更新。

    感谢您的理解、

    (笑