This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM359:询问如何在单 12V 电源系统中使用 LM359 作为电压跟随器

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: LM359, LM27761, LM7705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1538471/lm359-inquiry-about-using-lm359-as-voltage-follower-in-single-12v-supply-system

器件型号:LM359
主题中讨论的其他器件: LM27761LM7705

工具/软件:

尊敬的 TI 支持部门:

我正在考虑在电压跟随器(单位增益缓冲器)配置中使用 LM359 运算放大器。

我的应用涉及 V+= 12V、V−= 0V (GND) 的单电源系统、我需要缓冲 0V 至 12V 范围内的信号。

上下文中、前一级是使用 LM359 的同相放大器电路、后一级是反相放大器电路、也通过 LM359 实现。

目前、我面临一个问题、即一旦输出超过约 2V、同相放大器级的输出就无法完全驱动后续级、从而导致波形失真。

您能否确认 LM359 是否适用于此用例?

具体来说:

  • 由单个 12V 电源供电时、输入和输出电压范围是多少?

  • 是否可以在不产生明显失真的情况下实现低至 0V 或高达 12V 的可靠缓冲?

  • 如果 LM359 不适合这种情况、您能否建议使用具有轨到轨输入和输出的合适高速运算放大器?

如果可能、您还可以提供基本的仿真原理图或测试电路示例以供参考、这将非常有用。

非常感谢您的支持。

此致、

SUN μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  SUN  

     很抱歉、我们漏掉了您之前的主题。  

     LM359 是一款专用放大器、需要考虑几个步骤:

      

     因此、输入电流可能超过 2V 以上。  

     此外、该放大器的同相放大器配置的增益设置与标准放大器不同:

     问题:  

    1. 由单个 12V 电源供电时、输入和输出电压范围是多少?

       输出电压范围为:    
       
        输入电压范围: 最大值大于 12V、但需要偏置、此时流入同相输入端的电流(直流和交流)将强制等量的电流流入反相输入端。

    2. 是否可以在不产生明显失真的情况下实现低至 0V 或高达 12V 的可靠缓冲?

      这是不可能的、因为输出电压范围低于 12V

    3. 如果 LM359 不适合这种情况、您能否建议使用具有轨到轨输入和输出的合适高速运算放大器?

       是、正确。 您希望切换到另一个具有轨到轨输入/输出的放大器;但是、即使使用 RRIO 放大器、也不能在 0V 至 12V 的输出范围内获得精确的电压。 需要与任一电源相距约 100mV 至 200mV 的余量。 如果可能、您可以将 VS+设置得稍高、例如 12.6V、然后 在 VS-处使用低噪声负偏置发生器、例如 LM7705 或 LM27761。 这样就可以使用正电源施加–100mV 至 200mV 的电压(电路板上不需要额外的负电源)

    谢谢您、
    Sima  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    非常感谢您有关 LM359 放大器的详细说明和有价值的建议。 您对输入电流限制、增益配置和输出电压范围的见解非常有帮助。

    根据您的建议、我们已相应地调整了设计、并成功解决了问题。 感谢您的支持和指导。

    再次感谢您的帮助!

    此致、
    Sun