请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV9104-Q1工具/软件:
尊敬的 TI 支持团队:
我目前正在评估用于汽车应用的 TLV9104-Q1 运算放大器。
µs 数据表指定的典型压摆率为 4.5V/μ s、但找不到任何信息
相关 最大压摆率 、 工艺差异 或 温度依赖性 最大额定值。
您能否提供有关以下方面的更多详细信息或表征数据:
- 。 最大压摆率 可以观察到大量误差。
- 。 预期的变化 会导致压摆率下降。
- 。 温度依赖性 (例如,–40°C 和+125°C 的行为)。
如果可用、请提供特性图或应用手册。
感谢您的支持。
此致、
铃木亮介