This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9104-Q1:了解 TLV9104-Q1 的最大压摆率和可变性

Guru**** 2581425 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9104-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1550084/tlv9104-q1-inquiry-about-maximum-slew-rate-and-variability-of-tlv9104-q1

器件型号:TLV9104-Q1


工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我目前正在评估用于汽车应用的 TLV9104-Q1 运算放大器。

µs 数据表指定的典型压摆率为 4.5V/μ s、但找不到任何信息

相关  最大压摆率  工艺差异  温度依赖性  最大额定值。

您能否提供有关以下方面的更多详细信息或表征数据:

  1.  最大压摆率  可以观察到大量误差。
  2.  预期的变化  会导致压摆率下降。
  3.  温度依赖性  (例如,–40°C 和+125°C 的行为)。

如果可用、请提供特性图或应用手册。

感谢您的支持。

此致、
铃木亮介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryosuke、

    室温压摆率由板电阻和板电容设置。  这两个参数 各自具有±15%的室温容差、因此总体最坏情况为 ±15%。  但是、 最坏情况下片电阻和片电容的概率非常小(±6*σ 或 506,797,345.9 中为 1)。  更现实的最坏情况是 ±20%。

    在整个温度范围内、压摆率由尾电流和米勒电容 (IT/CC) 设置。  此器件的告警电流在整个温度范围内保持恒定、因此压摆率的主要漂移是由 表电容温度系数引起的。  在 125°C 的变化范围内 、最坏情况下的漂移约为±15%。

    此致、艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,艺术,详细的解释。

    这些信息对于我们的设计注意事项非常重要。

    感谢您的明确而彻底的回应!

    此致、
    铃木亮介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴为您提供帮助。  艺术