This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF0208-SEP:与 ADC12DJ5200-SEP 匹配和滤波器电路

Guru**** 2578755 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7950-SP, TRF1208, TRF1208EVM, ADC12DJ5200-SEP, TRF0208-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1550005/trf0208-sep-matching-and-filter-circuit-with-adc12dj5200-sep

器件型号:TRF0208-SEP
主题中讨论的其他器件:TRF1208TRF1208EVM、AFE7950-SP、 ADC12DJ5200-SEP

工具/软件:

您好、

1.您能告诉我为什么为 R180/185 和 R183/188 选择此值吗?

下面是基于 TRF1208 的电路、但客户将采用 TRF0208。

2.你能让我知道这些组件的用途吗?

C91 (DNI)、L20 (DNI)、C92 (DNI) 和 C103 (DNI)、C83 (DNI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

      您能详细说明一下您的应用吗? 第一个图像是指 TRF1208EVM、第二个图像中有匹配元件、以匹配 AFE7950-SP 的阻抗。

    此致、

    Hruday

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kumar:

    在标题中、客户将使用 TRF0208-SEP 与 ADC12DJ5200-SEP。

    由于没有基准电路、它们参考的是 TRF1208EVM 和 TRF0208-SEP+AFE7950-SP 基准电路。

    客户电路板的最高频率为 1.95GHz。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

      感谢您的澄清。 TRF1208 输出端上的焊盘旨在将放大器的低输出阻抗转换为 100 Ω 差分阻抗。 然后、可以使用串联和分流电感器来实现抗混叠滤波器+匹配 ADC。 客户可以如下实施:如果有任何其他问题、请告知我。

    此致、

    Hruday

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kumar:

    这是我的问题。 因此、应该放置滤波器以获得出色性能、不应该吗?

    设置该值是为了实现阻抗匹配的尽可能低的 VSWR 的标准、还是 TI 的实验结果显示理想值恰好是 8.66 + 140?

    此致、

    Hayeon。