This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3301:AMC3301DWER — 高侧电流检测时的共模电压

Guru**** 2862470 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1551113/amc3301-amc3301dwer---common-mode-voltage-at-high-side-current-sensing

部件号:AMC3301


工具/软件:

您好、

我将 AMC3301DWER 用于高侧电流检测、我将分流电阻放在继电器直流主输入正极和负载正极之间、并为 AMC3301DWER 的 INP 和 INN 提供差分输入。

电压为 160VDC 或 360VDC。  

如图所示、  

我可以使用前面提到的较高直流电压下的高侧检测吗?

同样在 AMC3301 的数据表中、 直流的最大额定隔离工作电压在绝缘规格中为 1700V。

但 VCM 称为 –0.16 至 1V 的工作共模输入电压。

请澄清、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhanu:

    您是否有我们可以审阅的完整原理图? 您的分流电阻器的值是多少?  

    VCM 应处于上述的建议运行条件下、并且输入电压也应在器件功能的建议运行条件内摆动。 此外、INN 应有一个到 HGND 的直流电流路径来定义数据表中指定的共模输入电压。  

    此致、

    Eva