This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA615:用于驱动容性负载的 OTA

Guru**** 2771025 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA615

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1536858/opa615-ota-to-drive-capacitive-loads

器件型号:OPA615


工具/软件:

您好论坛、

我想问一下,如果在 2025 年使用,长期协议会带来什么好处。 特别是、驱动容性负载的方面比较有趣。

有关 OPA615 的应用手册作为采样保持放大器、  由于其电流输出、OTA 等内容最适合驱动容性负载:

tidu155a.pdf 

采样保持 (S&H) 电路由四个主要元件组成:输入放大器、储能器件、输出缓冲器和开关元件。 能量存储器件(电容器)是 S&H 电路的核心、会对电路的性能产生重大影响。 输入缓冲器为信号源提供高阻抗、并提供电流增益来为保持电容 (CH) 充电。 这可以通过电流或电压模式放大器来实现。 后者将为 CH 提供恒定电压,从而产生 RC 充电/放电模式:VCH = VSRC(1−e−t RCH ), VCH 是保持电容器上的电压, VSRC 是放大器输出端的恒定电压。 在经过三个 RCH 时间常数后、CH 处的电压将达到 VSRC 的大约 90%。 它将在 t→∞内收敛到 VSRC。 电流模式放大器将使用恒定电流 (ISRC) 为保持电容器充电、从而使电容器电压呈线性增加:dVCH dt = ISRC CH。  因此、与电压模式变体相比、电流模式(跨导)实现的稳定速度更快。

经过电源补偿(电压)的运算放大器是否会达到与 OTA 相似的稳定时间?

是否可以使用针对低噪声、低偏移和低偏移漂移进行优化的 OTA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

     我们很抱歉您之前错过了您的主题。  

     专用 OTA +SH 的优势在于将所需元件集成在一个芯片上。 正确的是、您能够使用分立式元件创建一个。 但是、该器件在优化尺寸、成本、易用性和精度方面很有用(与使用所有分立式元件相比,噪声更低,传播延迟更低)。 如果您正在寻找一个配置为压控电流源的放大器、那么可以使用器件的 OTA 部分。 SOTA 部分是采样比较器、通常与器件的 OTA 部分配对、以便通过分立式输出电容器正确配置保持部分。 我们发布了一款全新的高速 电压控制型电流输出驱动器、该驱动器对于驱动激光器 LMH13000 视频非常有用。  

     如果您只需要使用常规放大器(压控电压源)驱动容性负载、 我们确实有许多能够驱动容性负载的放大器。

     您的设计/应用需要哪种电压源:OTA 或 SH + OTA 或压控电压源、以驱动重容性负载。  

    谢谢您、

    Sima  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sima、

    感谢您的答复、但您错过了我的问题。

    我不是主要对 SOTA 器件感兴趣、而是对 OTA 拓扑感兴趣。

    我指的是上面的引言:“电流模式放大器会使用恒定电流 (ISRC) 为保持电容器充电、从而导致电容器电压呈线性增加:dVCH dt = ISRC CH。  因此、与电压模式变体相比、电流模式(跨导)实现的稳定速度更快。“

    我想知道、2025 年的电压控制电压源可能自本文发表以来有所改善、这种情况是否仍然属实。

    “这可以通过电流或电压模式放大器来实现。 后者将为 CH 提供恒定电压,从而产生 RC 充电/放电模式: VCH = VSRC(1−e−t RCH ), VCH 是保持电容器上的电压, VSRC 是放大器输出端的恒定电压。“

    我从这里得到的结论是、驱动容量的电压输出会引入新的极点或零点(目前对我来说并不重要)。 电流输出似乎不是。 良好补偿的电压输出是否会像电流输出一样?

    对于高达 1MHz 和 10V 振幅的信号、OTA 是否比电压输出更适合驱动 470nF 容量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

     感谢您的额外解释、我现在理解问题的原因。

      我们一直在开发功率放大器(常规电压反馈放大器 VFB)、它们能够提供更高的电流并支持您类型设计所需的更高输出电压。 但是、我们仍需要进行一些数学运算、以确定我们是否有足够好的放大器可提供电压输出、以驱动振幅为 10V、高达 1MHz 的所需电容器。 否则、是的、您需要后跟功率分立式晶体管或集成式 OTA 来使用 VFB。

     1MHz 处的 470nF 电容器电阻约为 0.3 Ω、是要驱动的非常重负载。 此设计需要在放大器的输出端使用一个串联电阻、用于增加负载和隔离电容器、就像您提到的稳定性而言。

      对于 1MHz 正弦波下的 10Vp 输出、所需的压摆率约为 63V/us、这对于我们的高速放大器而言不是过高。 该问题在于全功耗带宽(转换率受限带宽)和爪形曲线(输出电压摆幅与输出电流)、这对于选择正确的放大器至关重要。 如果在单位增益下使用、则全功率带宽将为 1MHz (FPBW = SLEW/2 * PI* Vpeak)、并应选择一个大约为目前为止值的 x2-x10 的放大器以提供余量。 此外、由于您将需要隔离电阻器、因此后的电压会因负载处的分压器而下降。 在这种情况下、您需要重新计算放大器输出端的输出电压的上述值、这些值需要进行设置、以便在分压负载后实现 10V 峰值信号。 所选的电阻器以及总负载也将决定放大器需要输出的输出电流量。 此外、这将决定可直接在放大器输出端支持所需输出电压摆幅的放大器。

     以下是一些用于确保稳定性的线程、如您所述、这些线程将在您的设计中稍后出现:

     此主题对于展示此类示例非常有用: 在此链接到 e2e 主题。 该主题展示了 Marek 检查放大器是否支持该设计、或者是否需要 在放大器的输出端使用分立式晶体管所采取的步骤。 在这种情况下、他们确实必须使用这些晶体管来支持 4A 输出电流、以在 200kHz 下以 28V 峰值驱动电容负载。  

     例如、如果负载电容的 50 欧姆电阻足以使放大器保持稳定、则需要大约 200mA 的输出电流。 由于该 10 Ω 电阻器会产生一个电容器阻抗为 0.3 Ω 的分压器、那么您剩下大约 60mV。 如果您的设计能够处理该值、那么您可以选择一个功率放大器、在单位增益下支持 200mA、在 1MHz 下支持 63V/us 的压摆率。 通过 VFB 放大器可以轻松支持这些值: 指向按 GBW 过滤和排序的功率放大器的链接。 否则、您需要使用分立式晶体管或 OTA、因为在分压器之后要获得 10V 电压、放大器输出端需要大约 1700V 电压、这在本示例中是不可能的。

    谢谢您、
    Sima