This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM139:LM139ADRG4

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1552332/lm139-lm139adrg4

器件型号:LM139
主题中讨论的其他器件:LM339

工具/软件:

早上好、

我想知道您能不能帮我解决 PCN 问题? PCN 中规定正在对数据表进行以下更改:  

在查看数据表时、我可以看到这些更改、但也注意到这里未列出的另一个更改。  

在新数据表 (SLCS006Z) 和上一个数据表 (SLC006Y) 中、表 8-1 指出输入电压范围为 0V 至 Vsup-2V、其中之前的数据表 (SLC006X) 指出这是 0V 至 Vsup-1.5V  

您能否确认 PCN 中是否漏掉了此问题、以及这是否会影响器件的性能?  

此致、

Rhys Plumb。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该范围  在 25°C 下高达 VCC−1.5V、  在整个温度范围内高达 VCC−2V。 这些器件规格从未改变。

    第 8 节的开头说:

    以下应用部分中的信息不属于 TI 元件规范、TI 不担保其准确性和完整性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rhys、

    更多有关输入范围的信息、请参阅 LM339 系列应用手册的第 6 节和 6.4 节:

    LM339、LM393、TL331 系列比较器应用设计指南

    我们建议使用 Vcc-2V 限值、因为我们已经看到客户可能会在冷态下使用 Vcc-1.5V 限值失败。