工具/软件:
我目前正在使用 F28379D LaunchPad 和 BOOSTXL-3PHGANINV 与 Teknic 2310P 电机进行实验。 根据数据表、BOOSTXL-3PHGANINV 可支持高达 100kHz 的最大开关频率。 但是、PWM_frequency如果我在不进行任何其他更改的情况下将 MATLAB M 文件中的修改从 20kHz 到 100kHz、电机将无法启动。 此外、Simulink 中的主机模型会遇到滞后或卡住的情况。
目前、我还没有找到解决这一问题的办法。 您能否提供一些指导或建议?
谢谢!