This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-3PHGANINV:有关在使用 MATLAB 时修改开关频率的问题's 与 F28379d LaunchPad + BOOSTXL-3PHGANINV 的官方演示

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-3PHGANINV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1552171/boostxl-3phganinv-question-about-modifying-the-switching-frequency-when-using-matlab-s-official-demo-with-f28379d-launchpad-boostxl-3phganinv

器件型号:BOOSTXL-3PHGANINV


工具/软件:

我目前正在使用 F28379D LaunchPad 和 BOOSTXL-3PHGANINV 与 Teknic 2310P 电机进行实验。 根据数据表、BOOSTXL-3PHGANINV 可支持高达 100kHz 的最大开关频率。 但是、PWM_frequency如果我在不进行任何其他更改的情况下将 MATLAB M 文件中的修改从 20kHz 到 100kHz、电机将无法启动。 此外、Simulink 中的主机模型会遇到滞后或卡住的情况。

目前、我还没有找到解决这一问题的办法。 您能否提供一些指导或建议?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    电机转速最高为 6000rpm。 我认为 100kHz PWM 可能会尝试使其旋转得过快、您可以确认查看电机的规格。

    我想您将需要一个不同的高速电机。

    此致

    广

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复!

    我将尝试用速度更高的模型替换电机、以便进一步测试。 之前、我使用开环模型测试 Teknic 2310P 电机、PWM 频率可以增加到 80kHz、从而使电机能够正常运行。

    然而、在闭环模型中、当 PWM 频率从 20kHz 增加到 60kHz 时、系统无法正常运行。 在这种情况下、主机 PC 可以发送命令来调整电机转速、但主机 PC 上的反馈信号被卡住或延迟。 禁用电机后、主机 PC 型号仅显示几秒钟甚至几十秒前的电机反馈信息。

    我怀疑此问题可能与主机 PC 和目标器件之间的串行通信有关。 但是、调整串行通信设置后、问题仍然存在。

    对于如何解决此问题、您有任何建议或建议吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    听起来像是通信问题。 但是、我没有使用该平台、也无法谈论 可能导致故障的原因。 同时、我仍然不会排除电机本身的故障。

    此致

    广