请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1552793/tlv6710-tlv6710
器件型号:TLV6710工具/软件:
您好:
我们尝试使用 tlv6710、但遇到了一些问题。
我还阅读了一些论坛讨论、我要指出 INA+不应超过 1.7V
我下载了 tlv6710 模型 、发现 OUTA 电压为 2.5V、而我预计为 0V。我连接了仿真。
这是集成电路的正常行为还是模型问题?

此致、