This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV6710:tlv6710

Guru**** 2574685 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV6710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1552793/tlv6710-tlv6710

器件型号:TLV6710


工具/软件:

您好:

我们尝试使用 tlv6710、但遇到了一些问题。
我还阅读了一些论坛讨论、我要指出 INA+不应超过 1.7V
我下载了 tlv6710 模型 、发现 OUTA 电压为 2.5V、而我预计为 0V。我连接了仿真。
这是集成电路的正常行为还是模型问题?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christophe、

    这是模型。 该模型设计用于在违反输入时强制输出到 VCC /2(任一输入>1.7V)

    实际器件不会这样做、但当超出实际器件上的输入范围时、无法保证输出。

    **************************************************************************************
    *注意:
    *以下参数被建模:  
    * IQ、tpd、Ibias、VCM、Vs、 tr、tf、Vhys、UVLO、V (POR)
    *如果输入或电源轨超过建议的最大限值,输出将浮动在 1/2 Vs
    * 如果任一输入超过通用模式限制、则输出将在 1/2 Vs 处浮动
    *根据典型 EC 表规格建模
    **************************************************************************************