请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS6754-Q1工具/软件:
您好:
我们目前正在使用 TAS6754 设计汽车音频系统。 在准备进行功率波动测试时、我们感谢您对以下几点的深入见解:
- 如果 VBATT 和 PVDD 都突然降至 0V、是否有可能发生砰砰声?
- 如果出现砰砰声、建议采取哪种对策?
我们在引脚 22 (GPIO) 上准备了一个硬静音信号、使用+B 电压检测 IC 的输出。
这是否能有效抑制砰砰声?
提前感谢您的支持。
Takayama Shunsuke