This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6754-Q1:电源波动(存在砰砰声,硬静音的必要性)期间的行为

Guru**** 2574525 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1550853/tas6754-q1-behavior-during-power-fluctuations-presence-of-pop-noise-necessity-of-hard-mute

器件型号:TAS6754-Q1


工具/软件:

您好:

我们目前正在使用 TAS6754 设计汽车音频系统。 在准备进行功率波动测试时、我们感谢您对以下几点的深入见解:

  1. 如果 VBATT 和 PVDD 都突然降至 0V、是否有可能发生砰砰声?
  2. 如果出现砰砰声、建议采取哪种对策?
    我们在引脚 22 (GPIO) 上准备了一个硬静音信号、使用+B 电压检测 IC 的输出。
    这是否能有效抑制砰砰声?

提前感谢您的支持。

Takayama Shunsuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    1. 如果您突然移除 VBAT 或 PVDD、器件将遇到欠压事件并将输出置于 Hi-Z 状态、请设置相应的 UV 故障位、并将/FAULT 引脚拉至低电平。  发生故障事件时、该器件不能保证输出无爆裂声。
    2. 如果您可以比 VBAT 和 PVDD 崩溃更快地使器件静音、则可以控制输出。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复、Gregg。
    我有一个后续问题。
    您能告诉我、VBATT 或 PVDD 移除后发生故障事件所需的详细时间吗?
    另外、您能否告诉我在引脚 22 变为低电平后激活静音所需的详细时间?

    此致、

    Takayama Shunsuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高山山

    VBAT 和 PVDD 的衰减取决于系统设计。  当连接到这些引脚的电容上的电压衰减到足以触发 UV 时、UV 将触发。  这段时间由我们的器件不确定、但是系统衰减。   

    静音功能使用数字音量控制来降低输出电平。 斜坡速度由开始静音时的音量斜坡速度和音量设置决定。

    如果在未正确使用 MUTE 和 STANDBY 引脚的情况下移除 VBAT 和 PVDD、我们不能保证砰砰声关断。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的详细答复。
    您的解释以及静音和待机功能都非常有用且信息丰富。

    此致、
    Takayama Shunsuke