This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA350:Tina — 关于仿真 OPA350 用于三角发生器的问题

Guru**** 2474710 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA350, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1546062/opa350-tina---questions-in-simulating-opa350-work-for-triangle-generator

部件号:OPA350
主题中讨论的其他器件: Tina-TI

工具/软件:

大家好!

使用 OPA350 对三角波形进行仿真时的主要参考噪声。 我发现、当我设置钳位二极管时、电压速率会降低。 V+和 V-电压电平在两个实验中设置为相同、因此电压速率应相同。 我不知道它是否来自一个 bug。 请帮助我找出这种现象的结果。

没有钳位二极管                                      带钳位二极管(电压降低速率)

BR、

Peng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请点击下面的下拉菜单、附加您用于仿真的 Tina-TI 原理图:

    插入->图像/视频/文件->上传 并选择要上传的文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../_094ED289E26C_.TSC

    尊敬的 Marek:

    这是我这个实验的原理图、谢谢。

    BR、

    Peng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果没有钳位二极管、 运算放大器没有直流反馈并且有效地开环运行、因此输出变化率会有所不同并不奇怪。

    我无法打开您的原理图 — 您必须将其保存在不同的版本下。 请使用 Tina V7 类型重新保存(见下文)、然后重新插入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marek:

    这是 V7 typee2e.ti.com/.../triangular.TSC

    BR、

    Peng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Peng、

    请记住、无源器件非常完美。 可以将 R1、R2 尝试为[10.1k、9.9k]、也可以将[9.9k、10.1k]尝试为非完美测试。  一个应该运行在低电平、另一个应该运行在高电平。  

    这种三角波是连续的吗?  如果需要一些时间才能稳定下来、会是可以的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peng、

    在没有直流反馈 输出崩溃的情况下、其电源轨上的电压 (3.238V) 为 165uA、整个电流((1.65V/10k(流经 1nF 反馈电容)。  

    由于 Ic = C * dV/dt、您可以求解变化率、即 dV/dt = Ic = 165uA/1nF = 165E-6/1E-9 =~165,000V/秒或 0.165V/us(见下文)。

    然而、对于反馈中的二极管、直流输出被驱动至 1/2 Vs (1.65V)、只有 121uA 的平均 AM1 电流流经 1nF 电容器、而剩余的 AM2 平均电流 44uA 流经二极管 — 如下所示。 这意味着 dV/dt = 121uA/1nA = 121,000V/秒  

    这是斜率较低的主要原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    H Marek,  

    为什么二极管可能具有负电流? 电压也没有达到反向击穿的 Vth

    BR、

    Peng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     AM2 电流主要通过寄生结电容流动,而不是通过二极管 — 如下所示。

     e2e.ti.com/.../triangular-_2800_OPA350_2900_.TSC