This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505:TAS2505 采样频率 22.05kHz、16 位

Guru**** 2663045 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2505, TAS2505-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1542971/tas2505-tas2505-sample-frequence-22-05khz-16bit

部件号:TAS2505


工具/软件:

您好的团队、

客户正在使用 TAS2505。 如果采样率为 22.05kHz、位深度为 16 位、应如何设置音频 MCLK 和 BCLK? 您能否提供相应的 PLL 寄存器设置?

谢谢

Xiaoxiang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Xiaoxiang、

    BCK = FSYNC *通道数*每个通道的位数。  

    现在、客户能够根据 FSYNC = 22.05kHz 和每通道位数= 16 位来计算 BCK 频率。通道数将基于客户馈送到 IC 的 I2S 信号。 所有这些值都会决定 BCLK。 这类情况下不需要 MCLK。 此 IC 中的 PLL 通常处于自动检测模式。 还有芯片提供的片上 PLL 选项。  

    此致、

    Ore.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    TAS2505 需要设置 PLL、您能否提供相应的寄存器配置?

    我不确定 PLL 是否会自动检测、参考应用手册提供了一些常见的配置。

    我们能提供 PLL 设置 (PLLP、PLLT、PLLJ、PLLD、MDAC NDAC、DOR) 的频段噪声?

    谢谢

    Xiaoxiang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Xiaoxiang、  

    首先使用 A2 指令选择 BCLK 作为输入

    您能否在主题中阐明您使用的通道数量? 还请说明位深度 16 位是否超出更宽的字宽? 例如、24 或 32 字宽的 16 位深度? 请也澄清这一点。

    完成后、我可以引导您完成一个关于如何选择表 3-16 中的值以获得可正常工作的 PLL 树的破解。

    如果未给出响应、我将认为该线程已结束。

    此致、

    Ore.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的支持。  

    我们的客户正在尝试配置。 如果有任何问题、我将再次咨询您。

    谢谢

    Xiaoxiang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们的客户已多次尝试、但仍有一些问题。 您能提供一个案例吗? 我获得了一些配置: I2S , 16BIT 深度,样本: 48kHz, sclk: 1.536MHZ。 应如何配置我们的 TAS2505-Q1?

    谢谢

    Xiaoxiang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaoxiang:

    您可以从以下位置下载 AIC GUI: 评估模块 (EVM) 的 SLAC366 GUI |德州仪器 TI.com

    这可用于计算 PLL 设置。
    对于您指定的示例、请遵循以下说明:

    1. 打开 CodecControl
    2. “File"->"New EVM“ EVM Simulation"“ Simulation"->“->选择任意一个 AIC 器件(请勿选择 DAC 器件)
    3. 点击“Digital Audio Processing“块
    4. 点击“Internal Clock Gen Module“
    5. 在新窗口中、输入所需的值
      1. 输入频率= 1536000Hz
      2. 采样速率= 48000Hz
    6. 对于 PLL 设置、使用第一个或任何其他结果、请确保还使用 NDAC、MDAC 和 DOSR 的值。

    如果您有任何问题、请允许我来看看。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivan:

    感谢您的支持。

    如果 MCLK 不可用、我们是否只使用 BCLK? 我注意到客户有一些音频播放异常、包括尖锐的声音、而一些音频播放正常。 我认为这与音频的不同采样率有关。 客户有一些音频为 48KHz 采样率、有些音频为 18kHz 采样率、但客户报告使用 aplay-Dplug 参数进行播放将对音频进行重新采样。

    谢谢

    Xiaoxiang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaoxiang:

    是的、只要 BCLK 频率和采样率要求兼容、MCLK 就可以保持悬空并使用 BCLK。 BCLK 频率太低可能不可用。

    您必须确认不同音频曲目的 BCLK 和 WCLK 信号频率没有变化。 如果这些时钟发生变化、则 PLL 设置很可能也必须更改。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivan:

    感谢您的支持。

    谢谢

    Xiaoxiang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivan:

    此问题已解决。

    我们更新了 PLL 参数、发现其 SOC 转换音频存在失真。

    再次感谢。

    谢谢

    Xiaoxiang