请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AMC1311主题中讨论的其他器件: AMC1300
工具/软件:
我将使用 AMC1311 和 AMC1300 在商用食品服务设备中进行电压和电流测量。 我可以看到它们具有 UL1577。 我是否需要更多批准才能将它们集成到我的产品中? 还是这是我需要的唯一 UL 认证?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Sudhanva:
从通用安全的角度来看、我们的隔离放大器已通过 IEC60747-17 和 UL1577 认证、这些放大器未取得特定的终端设备认证。 美国保险商实验室有许多附加标准、这些标准都是终端设备的具体安全要求、因此我建议咨询测试机构或通知机构、确认您正在使用这些标准来验证您的最终产品、看看是否需要满足其他标准。 从电压隔离的角度来看、您应该是不错的选择。