This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1311:商用食品设备所需的任何其他 UL 认证

Guru**** 2566975 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1311, AMC1300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1554582/amc1311-any-other-ul-certifications-needed-for-commercial-food-equipment

器件型号:AMC1311
主题中讨论的其他器件: AMC1300

工具/软件:

我将使用 AMC1311 和 AMC1300 在商用食品服务设备中进行电压和电流测量。 我可以看到它们具有 UL1577。 我是否需要更多批准才能将它们集成到我的产品中? 还是这是我需要的唯一 UL 认证?
谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sudhanva:

    从通用安全的角度来看、我们的隔离放大器已通过 IEC60747-17 和 UL1577 认证、这些放大器未取得特定的终端设备认证。  美国保险商实验室有许多附加标准、这些标准都是终端设备的具体安全要求、因此我建议咨询测试机构或通知机构、确认您正在使用这些标准来验证您的最终产品、看看是否需要满足其他标准。  从电压隔离的角度来看、您应该是不错的选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白。 最终产品有一定的要求。 我遇到的唯一问题是我是否需要单独测试 AMC1311/1300。 从您的回答看来、我不必为 IC(仅是最终产品)进行“单独“UL 测试。
    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sudhanva:

     不需要对 AMC13xx 器件进行额外的认证或“单独“测试、但测试机构可能会对爬电距离/间隙和电压耐受进行一些调查、因为这会与您的物理硬件和 PCB 布局有关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。