This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H3024EVM-CVAL:需要 CE/EU 符合性声明(也称为 EU DoC)

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7H3024EVM-CVAL, MCT8316Z-Q1, MCT8316ZTEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1553893/tps7h3024evm-cval-ce-eu-declaration-of-conformity-aka-eu-doc-required

器件型号:TPS7H3024EVM-CVAL
主题: MCT8316ZTEVM 中讨论的其他器件

工具/软件:

你好  

该申请不适用于 TPS7H3024EVM-CVAL、适用于最近添加到我们产品系列的以下 3 个器件。 由于某种原因、我无法为这 3 个零件创建螺纹...“零件号“框未“识别它们“。

-->您能否确认以下列出的 3 个 SKU 是 CE、如果是、请提供 CE/EU 符合性声明 (EU DoC )?

注意:在 T.I 网站上针对找到的 EU DOC MCT8316ZT-Q1EVM 提及另一个器件 (MCT8316Z-Q1)、我们找不到另外两个器件的 CE/EU 声明。

MCT8316ZT-Q1EVM
LP5864EVM
TPS7B84EVM-036

提前感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    MCT8316ZTEVM 对于工业级和 Q1 级相同、 Q1 没有单独的 EVM。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Venkatadri Shantaram84961. 

    感谢您发送电子邮件、其他两部分的情况请:  LP5864EVM 和  TPS7B84EVM-036

    您能否确认他们是 CE 并提供 CE/EU 符合性声明?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    您能报告其他两个部分的主题吗、此论坛仅适用于电机驱动器。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Venkatadri Shantaram84961. 
    好的、但 我需要为其他两个部分选择哪个主题  LP5864EVM 和  TPS7B84EVM-036 创建新请求时?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    每个器件型号有两个单独的螺纹  LP5864EVM 和  TPS7B84EVM-036  中、支持团队是分开的。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Venkatadri Shantaram84961. 
    我知道我需要为其他两个部分创建新主题、但我应该选择哪个论坛?  
    TT 说它无法识别“放大器论坛“下的器件型号、因此不允许我创建新主题、我不知道应该选择哪个论坛。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     不确定您是否看到了我的问题(上文)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    我将在明天之前发送详细信息,我将验证链接并共享。

    谢谢、此致  

    Venkatadri S.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来很棒。 谢谢你。 我会等你回来的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    您可以查看每个产品的 E2E 论坛并提出新问题

    1. (+) 搜索 — 的 TI E2E 支持论坛  LP5864EVM  

     2.适用于 TPS7B8401EVM 评估板|德州仪器 TI.com

    谢谢、此致  

    Venkatadri S.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Venkatadri Shantaram84961. 

    谢谢、理解。

    感谢您的帮助。 我很感谢。 我们现在可以关闭该主题。

    Chris